https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357240/tas5421-q1-tas5421qpwprq1
器件型号:TAS5421-Q1您好、应用团队:
我们希望将 TAS5421-Q1设计为 具有1W 最大功率的5…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357240/tas5421-q1-tas5421qpwprq1
器件型号:TAS5421-Q1您好、应用团队:
我们希望将 TAS5421-Q1设计为 具有1W 最大功率的5…
尊敬的 TI:
我根据负载功率下的效率计算了…
大家好、
V (AIN)最大值与增益之间有何关系?
作为 DS…
Jared、
感谢您上传您的电路。
在 尝试计算 初始运行点时、瞬态仿真似乎失败。
一种替代方法是跳过瞬态仿真开始处的初始工作点。
选择 Analysis/Transient (分析/瞬态)后、将出现一个弹出窗口。
在弹出窗口中、选择"Zero Initial Values"、然后点击"OK"、如下图所示。
之后、仿真似乎运行良好。
…https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748518/tas5421-q1-class-d-amplifiers
器件型号:TAS5421-Q1如何取消订阅音频论坛。
扬声器看起来不错。 即使阻抗曲线看起来良好、过流保护也会在一些高电平扬声器负载上触发。
Abderrahman、
测试过程中扬声器的负载是多少? 对于4欧姆电阻负载、过流不应在 电压削波的情况下触发? 如果您有扬声器或2欧姆电阻负载、则过流可能会跳闸。
您好、Gregg、
你的猜测是对的! 我得到寄存器0x01 = 0x08、这意味着 在从编解码器输出的高容量时发生过流关断。
此致、
Abderrahman
Abderrahman。
这是一个很好的计划。 我想您可能会遇到大信号过流情况。 但是、故障寄存器将向您显示发生的情况。
Abderrahman、
请使用示波 器验证编解码器 EVM 是否有信号。 如果信号存在并且无法到达扬声器、则表明信号是 PCB 上的 TAS5421电路。 我注意到 、您在故障引脚上没有上拉电阻器。 您将需要添加一个上拉电阻器、以便查看故障引脚是否被拉至低电平。 请验证 TAS5421上没有故障。
我还想补充一点。 需要控制 MUTE 引脚、以最大程度地减少噗声和嘀哒声。 仅使用待机引脚时、噗声和嘀哒声将会更糟。 控制器上需要另一个端口来允许这种情况。 是否有其他端口可用?
您好 SHH、
下面是针对 TAS5421Q1的注释。
PNG 文件的分辨率有点低。 如果有更高的分辨率可用、我可以再次检查我是否错过了任何内容。
我假设 I2C 线路在原理图的另一页的某个位置具有2-5kOhm 上拉电阻器?
2. 在 STANDBY 引脚上使用分压器是否有原因? VCC_PA 转换为4.7k Ω//22k Ω/10k Ω? 什么是 VCC_PA 电压?…
大家好、
客户希望使用 TAS5421。 您是否会查看原理图并提供意见?
您好、Sirs、
感谢您的回复。
那么、我们想知道我们的原理图上有任何风险吗?
欢迎提出任何建议。
谢谢!!
您好!
您可以根据需要更改 LC 滤波器的值。 当您使用10uH 电感器和值较低的电容器时、AM 频带中的 EMI 将会更高。 这是您作为系统设计人员的选择。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696213/tas5421-q1-schematic-review
器件型号:TAS5421-Q1您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们已经完成了 TAS5421-Q1原理图…
您好、Raghavendran、
8欧姆的 TAS5421-Q1输出功率将是 4欧姆额定功率的50%。 THD 将类似于4欧姆或稍低。
2 、PVDD 上必须有良好的 EMI 滤波器和良好的布局。 请遵循数据表中的原理 图和布局指南。
3. 此设备中没有音量控制。 只有4个模拟增益设置。