工具与软件:
您好、TI 的支持者:
我们在 MCU 2-0启动阶段发现一个问题、 MCU2-0在启动阶段进入中止状态的可能性较低…
工具与软件:
您好!
在向 DSP 添加一些小算法之后(C6x_1 CPU…
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我尝试了解 TDA4上的防火墙的工作原理、并尝试根据…
我们仅仅希望使用到摄像头相关功能,所以希望在SK上开发,目前出现问题如下:
我使用0806版本的RTOS SDK,在imaging目录下加了0x08b40以及美信串行接串器的驱动代码。通过vision_app中的 single app进行测试;结果出现如下错误:
Querying sensor [X8B_CAMERA] ... !!!
ERROR: Querying sensor [X*B_CAMERA] failed !!!
appQueryImageSensor…
工具与软件:
嗨、团队:
我尝试按照以下步骤对自定义模型运行推理…
工具与软件:
尊敬的专家
我使用的是 TDA4VEN 板、使用…
工具与软件:
各位专家、您好!
我当前以连续模式运行 ECAP。 如果我 将 STOPVALUE 设置为1 、那么 Mod4计数器如何工作…
Hello,
I referred to the demo and used PDK for functional development, and I have some problems of using the Main domain uart3 (using rx levle interrupt triger,DMA was not used) in mcu1_0. (Note: It is possible to read data using…
工具与软件:
尊敬的 Champs:
我有一个带有40-45输出节点的自定义模型…
工具与软件:
您好!
按照 TI 培训文档、我们可以使用 evalLoop () 此函数用于获取有关编译器软件如何对循环进行流水线处理的反馈…
工具与软件:
各位专家、您好!
想知道 C7x 是否支持分散/集中写/读存储器操作。
我们将 索引加载为 int16…
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们 在 A72和 C7x 中为 IPC send 和 rcv 创建了包装代码…