您好、Clark、
非常感谢您的回复。 这就是原因。
此致、
John
原理图上的"20A"信息注释旨在提醒设计人员这些是高电流节点、因此在布局期间布线应具有足够的宽度。 根据您的建议、在正常运行期间、输入功率将由三个相位共享。 但是、在启动或失速条件下、一个电机相位可能会暂时具有大部分电流、因此通常建议为每个相位设计布线、以承载超过正常电流的电流。
您好、Clark、
非常感谢您的深刻解释。 这很有帮助。
此致、
John
John、
正确的做法是、转角频率不同。 设计指南中的图20显示了在 TINA-TI 电路仿真工具中仿真的电机电流感应放大器电路的频率响应。 正如预期的那样、低频增益为-23dB、对于这些 R22和 C28值、转角频率约为450kHz。 这足够高、能够传递正常 PWM 频率的所有重要电流信息。
对于电压检测滤波器、由 C15和 R10形成的 RC 时间常数(请参阅图21)提供了转角频率为318Hz…
John、
在 TIDA-010056中、去耦电容器 C10、C11和 C12将在高侧和低侧 FET 上实现高频的低阻抗路径、例如在剧烈转换期间。 TIDA-010056设计指南的第2.4.1节对这些进行了讨论。 请注意、SLx 通过 R24和 R25并联连接到 GND、这是0.5毫欧的组合。
您好、Clark、
感谢您的回复。 但是、我仍然对将这些电容器连接到 SLx 与接地之间的优缺点感到困惑。 在 TIDA-010056中、C10、C11、C12从 VDC 连接到 SLX、而 TIDA-010056中使用的 DRV8350R 也是智能栅极驱动器。
谢谢、期待收到您的回复、
John
John、
我认为 C1、C2和 C3作为缓冲电容器的作用更小、更像是与 C8和 C9一起使用的快速大容量电容器。 在许多设计中、使用缓冲电容器通常是为了减少 PWM 转换期间的"振铃"过冲。 但我们发现、通过使用 DRV8305的可调节"智能驱动"(IDRIVE 和 TDRIVE)设置、不需要缓冲器。
如果您参考 DRV8305-Q1…
John、大家好、下午好。 您的 E2E 问题已转发给我们的汽车系统设计团队。 请让我们在另一个工作日回顾并回答您的问题
此致
John Fullilove
参考设计操作
应用工程师
John、
很抱歉耽误你的时间。 我联系了设计 TI 参考设计的工程师、以更深入地了解确定 RC 滤波器的因素。 请记住、这些 TI 参考设计是几年前的设计、因此我可以提供的详细分析是有限制的。
1) 1)我看到这里是另一个 e2e 帖子、其中针对 TIDA-0074提出了类似的问题 。因此、我将推迟到该主题以获得对此的答案。
在 TIDA-00901/TIDA-00281设计中…
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/900352/lmt86-q1-rc-selection
器件型号:LMT86-Q1…您好、Clark、
这很有帮助。
谢谢、
John
John、除了 C1、C2和 C3、大电容 C8和 C9也在 PVDD 和 GND 节点之间并联。 电机运行期间的大部分大电流瞬变都是平滑的。 C1-C4、C6、C10等较小电容值的电容值要小得多、但通常使用各种电容值、以便其不同的最佳频率响应频带覆盖较宽的范围。
就大(大容量)电容器而言、通常越大越好。 成本和电路板尺寸将限制可添加的电容大小。 参考设计指南中有讨论电容器选择的讨论和公式…
您好、Clark、
非常感谢您的详细解释。 这很有帮助。
此致、
John
John、
设计指南中的仿真使用标称值来显示典型结果;如果需要更精确的仿真、则应使用更完整的组件模型。 例如、电容值的变化将受到直流偏置(工作点)的影响、正如您所建议的那样。 但是、电容也会受到初始容差值、老化效应、温度效应等的影响 为了考虑所有这些影响、设计人员可能会考虑运行最坏情况分析或多个 Monte Carlo 仿真。
重点介绍直流偏置的有效电容变化、这里有一个很好的讨论…
您好、Clark、
谢谢。 您能否解释为什么未使用有效电容? 是否很难估算有效电容、或者结果会有很大不同?
谢谢、此致、
John
John、
仿真中使用了标称电容值。
Clark
尊敬的 John:
谢谢你。 我喜欢阅读您的技术文章。
此致、
John
尊敬的 John:
再次感谢您关注 TI FET。 我相信您的理解是正确的。 请访问我签名中的链接、访问我们的 MOSFET 支持与培训页面。 在这里、您将找到一个有关了解 MOSFET 数据表的博客系列、其中包括一个有关热阻抗的博客系列(链接如下)。 FET 供应商只能保证结至外壳的热阻抗、因为这是我们唯一可以控制的东西。 结至环境取决于 PCB 布局和层叠。 凭借具有多层的良好布局…
尊敬的 John:
非常感谢您的快速回复。 您的答案非常有用。
我还有一个关于 MOSFET 选择的问题。 所选 MOSFET SQJ422EP-T1-GE3在25°C 时具有3.4 Mohms R_DS (on)。 当结温为150C 时、R_DS (on)将升高1.9x、达到6.5m Ω。 因此、电流为20A 时、Q8产生的热量将至少为2.6W。 数据表显示、封装结至环境的热阻为65K…