按标记浏览

  • [参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245DGGR

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236327/sn74alvc164245-sn74alvc164245dggr

    器件型号:SN74ALVC164245
    主题中讨论的其他器件:TXB0108

    尊敬的 TI 技术支持团队…

  • [参考译文] TXB0108:关于最小输入逻辑电平的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1235292/txb0108-question-about-minimum-input-logic-levels

    器件型号:TXB0108

    我希望确认、在 VCCA = 3.3V 和 VCCB = 5.0V 的情况下、B 上的3.3V 输入将足够可靠的高电平。 我的目标是将该输入连接到5…

  • [参考译文] 为以太网 RMII 接口3.3V 至5V 需要电压电平转换器

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232838/need-a-voltage-level-translator-for-ethernet-rmii-interface-3-3v…

  • [参考译文] TXB0108:当 FPGA 具有内部上拉电阻时关于外部上拉和下拉

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0108, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229568/txb0108-about-external-pullup-and-pulldown-when-an-fpga-has…

  • [参考译文] TXB0108:驱动电流问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0108, TXU0304, SN74LXC8T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206231/txb0108-driving-current-issue

    器件型号:TXB0108
  • [参考译文] TXB0108:延迟时间

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216790/txb0108-delay-time

    器件型号:TXB0108

    您好、

    客户将 TXB0108用于 SDIO、并发现如果 OE 上没有足够的延迟时间、通信将失败。  如果增加1s…

  • [参考译文] LSF0108:上升时间过慢

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217759/lsf0108-slow-rise-time

    器件型号:LSF0108
    主题中讨论的其他器件:TXB0108TXB0304

    大家好、

    LSF0108PWR…

  • [参考译文] TXB0108:逻辑论坛

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217587/txb0108-logic-forum

    器件型号:TXB0108

    图中显示了我们当前的设计。

    在启动 FPGA 并完成配置之前、FPGA 的 GPIO 具有内置的75K…

  • [参考译文] TXB0108:将 B4锁定至高电平

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC1G125
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224948/txb0108-lock-b4-to-high

    器件型号:TXB0108
    主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125、SN74LVC1G126…
  • [参考译文] TXB0108:IO 默认状态

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227472/txb0108-io-default-state

    器件型号:TXB0108

    您好、

    我能否向您说明一下、当 OE 已启用但 IO 尚未进行通信时、TXB0108的 IO…

  • TXB0108: TXB0108

    Part Number: TXB0108

    TI的工程师小伙伴

    您好,关于TXB0108的应用设计问题

    最近设计了一个电路,前级是1.8V的串口河GPIO需要转为3,3V在调试过程中发现,不接串口调试工具TX发送的数据没问题的,波形如图1所示。

    接上串口调试工具数据乱码且波形也有一定的震荡河失真,无法正常读取数据,且使用其它的普通的GPIO去触发后级的光耦电路也是同样的问题,后级一接上负载波形就是异常,

    这是不是和TXB0108的驱动能力有关系?如果我需要驱动能力强且稳定的芯片是不是SN74系列的要好一点…

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道“高驱动“0”、“高驱动“1”究竟意味着什么,但我认为您是对的:它似乎是用于将输出配置为推挽。

    感谢你们的帮助

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 DIR=输出、PULL=禁用、DRIVE= H0H1、您将获得不带电阻器的普通输出。 请参阅 nRF52840产品规范 v1.1的第6.9.2.10节。

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的新回复。

    实际上、我不需要推挽电阻器、但我认为这意味着输出将处于漏极开路状态(北欧国家不太清楚、尽管论坛中的不同主题导致人们认为情况如此)。 但是、根据 TXB0108的数据表、"该器件只能转换推挽 CMOS 逻辑输出"。

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    事实上、我没有阅读第8.3.2节、似乎我不符合要求。

    TXS0108E 对我的应用似乎更有希望。

    我需要详细阅读数据表、但如果还有其他问题、我会告诉您。

    谢谢!

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高驱动模式下、nRF52840的 GPIO 可保证驱动至少6mA 的电流。 可以在 PIN_CNTF[n]寄存器中禁用上拉/下拉电阻器;您应该针对 TXB 执行此操作。

    是否存在您实际需要上拉或下拉电阻器的情况?

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    n ü µC 是 nRF52840、出于实际原因、在我的设计中、它的供电电压不能超过3Vdc。

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您满足第8.3.2节中的电流要求、并且不违反第6.3节中的转换率要求、则应该可以。 否则、最好使用开漏配置并切换到 TXS0108E。

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像3V µC 的驱动强度太低。

    这是什么 µC?

  • [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928873/txb0108-is-11k-to-16kohm-resistor-in-push-pull-structure-compatible-with-bidirectional…

  • [参考译文] 正在寻找一个可将3.3V PWM (位拆裂)转换为5V 信号的 IC、该 IC 也能够驱动50-100mA

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TPL7407LA, SN74LVC8T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929326/looking-for-an-ic-that-will-convert-3-3v-pwm-bit-banging…

  • RE: [参考译文] TXB0108:输入电流值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    是的、Clemens 的声明是正确的、在这段时间内、您只会有泄漏到输入缓冲器中的情况、这与 OE 输入缓冲器的泄漏情况类似。

  • RE: [参考译文] TXB0108:输入电流值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于 II、数据表中仅指定了 OE。

    当 A 侧和 B 侧均为低电平时、是否可以识别 B 侧输入(B1至 B8引脚的电流输入)为最大值 μA μ A?

    尊敬的 TI 团队:

    上述识别是否正确?

    此致、

    是的、奥特伊

  • RE: [参考译文] TXB0108:输入电流值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件处于空闲状态(即 A 和 B 均为低电平)时、您可以将相同的 II 值用于其他输入。
    (当器件正在切换时、即 A 仍然为高电平、那么驱动 B 为低电平的外部器件也必须通过4 kΩ 电阻器灌入电流。 这种情况仅在短时间内发生、直到 A 侧为低电平。)

  • [参考译文] TXB0108:输入电流值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933408/txb0108-input-current-value

    器件型号:TXB0108

    尊敬的 TI 团队

    我们将考虑以以下形式从3.3V 转换为2.8V、从 B 侧转换为 A 侧。


    此时、如果在 A 侧和 B 侧的电压电平为低电平时有输入 B 侧的电流值…

« 2 3 4 5 6 »