• TAS5630B: TAS5630B故障问题

    Part Number: TAS5630B
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

    这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问:

    1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?(电源地)这个散热焊盘有内部电连接吗?

    2.DC12V供电有什么要求,我用DCDC芯片直接12V,过1R电阻,后接10nF并联1uF,测试纹波很小的。看到别人加都是48V过DCDC然后用三端稳压器供电…

  • TAS5630: TAS5630故障排查

    Part Number: TAS5630
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, ,

    这颗料在调试过程中,原先的坏掉后,换了颗新的,第一次上电发现ready=0,sd=otw=1,查数据手册说是过流会产生这个问题,实际负载没接,测试板上输出点对地和电源及各输出间均未短路,输出直流电平对地接近0V,不是正常时的20V,这个问题该怎么查,怎么排除?

  • TAS5630B: TAS5630B的参数问题

    Part Number: TAS5630B
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

    在调试中,这个事比较着急,拜托下及时回复

    VI_CM这个实际测试对芯片地确实是2V没有问题。

    问题1:在VI_CM为2V时,Vin的参数典型5Vpp是不是意味着要出现负压部分?这个芯片不可接受吧

    问题2:Vin的参数典型值5Vpp这个是对单端(input_A、B、C、D参考芯片AGND)讲的吧?那么采用2*BTL方式输入为差分输入,差分电压的Vpp是不是就是可以达到10Vpp…

  • TAS5630: TAS5630参数问题

    Part Number: TAS5630

    应用中希望通过DAC信号驱动TAS5630,TAS5630后接变压器,作为一个可调电源(幅度、频率)。现在有几个问题:

    1.

    在TAS5630B的数据手册中的描述,圈1的地方,单位为峰峰值,这个是指input A的输入信号吧,如果按双路BTL方式连接,input A与input B做为差分输入,差分值的范围是不是就成了Vpp=10V?

    圈2的地方为增益,大约14,是不是对应PVDD_X=50V时,最大输入峰值只需要50/14=3.571V时,输出就达到最大峰值50V…

  • TAS5630B: TAS5630B DKD相关问题

    Part Number: TAS5630B
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, TAS5630PHD2EVM

    关于TAS5630B的几个问题:

    1.M1、M2、M3到底是设置硬件模式的还是保护模式的?从上表看是由这三位决定输出是SE还是BTL或PBTL,可是翻看论坛有关TAS5630的问题贴,有个说是保护模式?

    2.输入频率问题,想用有源晶振,不用晶体,OSC-是不是悬空?

    3.官网的EVM板型号写的是TAS5630PHD2EVM,TAS5630B…

  • TAS5630B: DKD封装推荐EXAMPLE BOARD LAYOUT

    Part Number: TAS5630B
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

    为什么TAS5630B的datasheet里面只有HTQFP封装的EXAMPLE BOARD LAYOUT,HTSSOP的找不到,去哪能下载个有这个DKDEXAMPLE BOARD LAYOUT的datasheet?

  • TAS5630B: 输入必须是差分吗?

    Part Number: TAS5630B

    驱动信号来自MCU的DAC,为单端信号,按典型应用,输入为差分信号,这个地方必须把DAC的信号用运放进行单端转差分变化吗?

  • 如何消除TAS5630B D類放大器開/關機或是RESET pop聲

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

    您好~

            現使用TAS5630B的4通道模式開發產品,

    1.RESET動作的POP聲

    之前的工程師是用三極管把第2PIN的RESET接地當MUTE使用,第2PIN的

    高電位來源是放大器第9PIN VREG串一個電阻提供3.2V,但是當開/關機或

    是MUTE功能解除後,第2PIN RESET恢復高電位時會有一個PO聲,請問如

    何解決此現象?或是可以利用哪PIN端實現MUTE?

  • TAS5630B无输出,求救

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

    各位大神:

           一个功放板,使用TAS5630B做PBTL输出,目前调试无输出。SD,OTW引脚均输出高电平,没有报错。但是空载情况下测试outA,B,C,D引脚无输出,没有方波振荡波形。而测试输入信号input A ,B引脚能测试到输入信号。

     请问这可能是哪里出现问题?有什么排查办法?

  • TAS5630DKD TAS5630B DKD 异常现象

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5630

    用同一块电路板,

    1、使用TAS5630DKD 保护后,再上电怎么也不能恢复(依旧保护);

    2、使用 TAS5630B DKD保护后再上电可以恢复,但某些时刻不能立刻恢复,得放置一段时间(时间没有规律)再上电可正常。


    请问,

    1、TAS5630 DKD 与TAS5630B DKD  具体区别是什么,我在官网上看到已不推荐TAS5630 DKD作为新设计,难道是芯片有缺陷?

    2、上述 2 中的现象如何解释…

  • 关于音频IC

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5630PHD2EVM

    请教各位大师,TAS5630B在BTL+2SE模式下,SE声道中的10K电阻和R_COMP用的是什么规格的封装的?有特别要求吗?(附件中箭头位置电阻)因为资料没具体说明,所以有劳再指点一下,期待回复,非常感谢!另外有没有哪一款IC可以检测到有模似信号后输出高电平,没信号时输出低电平的?非常感谢!

  • TAS5630B

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

    请教工程师TAS5630B使用4SE模式下,R_COMP电阻是多少W的?有没有指定选用哪一系列型号的?另外,如果调整M1-M3到1BTL+2SE模式时,更改输出喇叭接口,原输入IN_C和IN_D换成  CEN_P  及 CEN_NY就可以了吗?其它地方还是否需要调整?

  • TAS5630B DKD上电不工作问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

    大家好!

    最近在弄TAS5630B-DKD板,上电测试遇到一个奇怪的问题,如下:

    上电时,READY、/SD、/OTW三个指示灯都不亮,然后我用万用表测试:READY为低电平(测2N3094基极为低电平)、/SD和/OTW为高电平(测2N3904的基极有0.64V);然后我再测TAS5630B的READY、/SD和/OTW脚,READY脚低电平,/OTW为0.65V,当测试/SD脚时,READY指示灯就点亮了,再回过来测READY…

  • TAS5630B 这款d类功放芯片是不是一定要先上电才能加输入信号?

    我在调试的时候尝试先给输入端加好信号,10khz,然后上电,瞬间就悄无声息的挂了。没有什么动静就挂了。表现出一直关机。

  • TAS5630B DKD 上电后,总会有一个输出端口对地短路

    我做的是单声道,PBTL模式,焊好后,一个引脚一个引脚的测量均没有短路现象,但是上电后一开始还正常,不知道什么时候就会出现关机的现象,然后就不能工作了,一直处于关机状态,测量发现是其中一个输出端口对地短路。原理图几乎和数据手册上的一样。只有少许改动。是什么原因才会导致这种现象的发生?

  • 我根据TAS5630B官方电路画的pcb安装之后不好用请问我的问题出在哪里PCB和原理图已上传非常感谢

    http://www.deyisupport.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/42/7411.TAS5630DKD.rar

    画线较细和散热片尺寸较小是因为负载只有40W,散热也良好接地了,上电之后SD低OTW高ready低。非常感谢

  • TAS5630B DKD电路做完之后不工作

    拜托各位能帮忙看看哪里有问题吗?为什么不好用?VREG没接,/SD、OTW、READY、OSC都没连接,我是菜鸟所以不知道哪里有问题求解答。非常感谢

  • TAS5630B 噪音問題

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

    我用兩片TAS5630B做八声道机器,其中有一片有很大噪音,请专家指点。谢谢!

  • RE: Does tas5352A support BD mode?

    Hi Marcoyin,

    Below are speaker amplifiers with output power greater than 125W:
    TAS3251 、TPA3255、TAS5612LA、TAS5624A、TAS5622A、TAS5614LA、TAS5630B、TAS5631B、TAS5612A、TAS5611A

    Best Regards,
    Amy Luo
  • RE: 使用TAS5630B功放芯片,针对功放上电打开继电器,砰的一声有没有什么办法解决,可以的话请推荐个电路,

    数字功放只要上电就输出方波,由于输出LC不能完全滤去找个方波,实测大约还有3V左右的正玄波,如果用继电器控制接通喇叭,无论什么情况都会有这个爆音的,你可以尝试控制5630的待机引脚,上电期间或静音期间控制5630的待机引脚,让功放处于待机状态,要放音时先吸合继电器,然后再释放待机功能,这样可以解决爆音,其实你可以取消继电器的,除非你是用来做过载保护的快速断开负载防止炸机,否则加继电器是没有多大意义的,用5630本身的静音功能和待机功能都可以解决你的问题了

  • RE: TPA6120A2做的耳放,居然输出100mv左右的直流,不知道哪里出了问题,求指教!

    感谢您的回复,昨天断开并联测了一下还是会有直流输出。我又测量了下前面的运放的信号,发现运放输入端和输出端有40mv左右的直流输出,不过输入信号在经过耦合电容之前直流分量是很小的只有1mv左右甚至更小。
    看来应该是opa1632部分有问题了,这个电路我参考的TAS5630B的EVM板上的电路形式做的,那个电路上Vcom是没接的,我给对地接了一个0.1uf的电容。这个Vcom是不是应该直接接地啊,还是说是其他地方的问题。
  • RE: 请问下TAS5630B功放芯片的10% THD+N, clipped output signal和1% THD+N, unclipped output signal是芯片内部自动调节吗?

    您好,

    是随输出功率自动调节的,规律可参照数据手册Total Harmonic + Noise vs Output Power典型特性曲线。
  • 请问下TAS5630B功放芯片的10% THD+N, clipped output signal和1% THD+N, unclipped output signal是芯片内部自动调节吗?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

    请问下TAS5630B功放芯片的10% THD+N, clipped output signal和1% THD+N, unclipped output signal是芯片内部自动调节吗?

  • RE: TAS5630B上电砰的一声解决方式

    继电器消噪是利用在电路稳定后接入喇叭达到效果。如果延时不准;显然是无法达到目的的。

    建议调下延时试试。

  • RE: 关于TAS5630B D类功放ready引脚的问题

    您好,我的pin3脚接的是24K的电阻
1 2 3 4 5 »