在IC供电正常,没有信号输入的时候,测到OUT R+与OUT L+之间电压是100mV-600mV,请问这个电路设计是否OK?一般是什么原因会引起这个问题
在IC供电正常,没有信号输入的时候,测到OUT R+与OUT L+之间电压是100mV-600mV,请问这个电路设计是否OK?一般是什么原因会引起这个问题
您好,使用tpa3116d2设计功放,负载为4ohm,电源24V,输出L=33uh,C=0.68uf。PWM=400khz
SDZ与MUTE通过dsp控制。
上电顺序:24V on---> SDZ_HIGH --->MUTE_LOW
当 MUTE(LOW) 时候3116开始工作,观察 24V电源 电流增加了 0.014A(无音频输入,未接负载)。触摸3116芯片PowerPAD温热。
请问正常吗?
我记得这个电流跟33uh电感有关系,差模阻抗…
你好,有没有70V、100V定压功放方案推荐?目前需求是100W;
我用单片机IO控制隔离光耦,然后控制MUTE端输出,LED指示FAULT脚电平,上电后如果TPA3116D2正常输出则能一直工作正常,芯片不发烫,但是经常上电后,不正常工作,TPA3116D2无输出,但是芯片发烫,不知道原因在哪里,请TI工程师指导,谢谢!
我们设计的电源是24V 3A。
1、毛刺现象:
在功放输出端的波形测量到的波形在冷机启动工作的前几秒内有顶部毛刺现象,然后工作一段时间后,波形又正常了;
如下图是启动时的波形:
再过8s后波形恢复正常:
2、降档现象:
当功放正常运行的时候Vpp=32V,用示波器的夹子碰一下输出线,波形就变成Vpp=17.6V了
我们在使用TPA3116D2的过程中发现一个问题,当刚开机时,最大声音播放的时候TPA3116D2声音会卡顿,过1分钟左右会恢复正常,每次都是这样。也就是当TPA3116D2在冷却的时候声音一下子开最大会出现播放卡顿的问题,当整个主板变热之后就会正常。
From 7.3.10 section,
如果功放输出短路,那短路就会保护并锁死,如果要能自动恢复,那将FAULTZ pin与SDZ pin连在一起,出现的问题是FAULTZ pin上拉1K电阻,输出短路不会恢复,上拉100K电阻才可能,
想知道为什么上拉1K电阻不行.
在使用TPA3116D2的时候(PBTL Model),不加EMI C-RC SNUBBER电感发热正常,加了此线路电感发热严重,最高温度到90多摄氏度。但是不加EMI C-RC CE测试时辐射超标。此情况如何平衡电感及EMI 线路。
用TPA3116D2做音频功放,原理图及参数均参照用户手册所推荐的。在把音量旋钮调大的时候(此时不接入音频信号),会听到音响有“莎莎”的底噪声音,用示波器(交流挡)采集功放音频的输出端,发现有50ns的毛刺,Vpp大约为300~400mV左右。
1、推荐的原理图中,功放输出端用10uH+0.68uF的LC滤波器,其截至频率低于这个毛刺的频率,为什么底噪毛刺滤不掉?
2、10uH+0.68uF后端并联3.3R+10nF的RC,请问3…
使用TPA3116做功率放大器,其原理图和参数均按规格书为准;使用24V为TPA3116提供电源,输出负载阻抗为3.2欧姆,量产有部分会出现输出容易出现保护,有的不会;可以肯定排除芯片问题,周边贴片物料没有贴错料,请问如何解决此问题
您好,目前在测试中发现当输入信号频率大于10K Hz时,输出信号的峰峰值和输入信号的峰峰值不满足增益关系,并且比值越来越大的问题,麻烦各位有时间帮忙看看,在这表示由衷的感谢。以下是问题描述。
下图为TPA3116的原理图,图中在RP和RN使用信号发生器输入正弦信号,Vmax=1V, Vmin=0V,测试频率范围在500Hz~40KHz之间,其中R2=100K, R3=20K, R6未焊接,测试时负载未接。供电电压:12V
出现的问题:
1. 当输入信号频率在10KHz以内时…
只有1片,
Master
SYNC 如何接呢?
我现在是串4.7K和47pF 到地
INPR 串 1.0uF+51K
INPL 串 1.0uF+51K
Gain 47K 75K 36dB
电源是11V,4R 喇叭 声音不大
Power GND 需要接散热片接到GND 吗?
你好:
在数据手册中,RINP,RINN,LINP,LINN,这四个脚的的偏置电压是3V。
我们设计的板子,使用的电源电压范围是12V~24V供电,就是PVCC,AVCC是12V~24V。功放芯片的增益设置为固定的32dB。板子能正常工作。
在供电电压是12V的时候,测量RINP,RINN,LINP,LINN这四个脚,发现直流电压大概是2V,而不是手册中的3V,这是为啥。
音频输入脚的偏置电压 和电源电压的大小有关系吗?
TI工程师,你好!
在通电工作的情况下,输出端先插负极音箱线,然后再快速的插好正极音箱线,会出现电流突然变大,如图中标注的的输出滤波电容104PF电容会烧掉,有的4.7R电阻也会烧掉,请问一下是什么原因造成的?输出电感是插件的绕线 红灰环电感