• OPA1637: Vcom电压设置问题

    Part Number: OPA1637
    Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, TPA3251,

    在这个推荐电路中,我不懂这个Vcom电压为什么这样设置,尤其是当我结合PCM1795和TPA3251的数据手册去看。在我理解中,假如要结合TPA3251使用的话,应该将输出直流参考设置为正才对,因为TPA3251是正电源供电的器件。请帮我解答一下这个疑惑,谢谢!

  • TPA3251: 关于D类功放LC滤波器设计电感和和电容选型

    Part Number: TPA3251

    您好工程师,对于音箱喇叭的阻抗它并不是恒定的直线,而是曲线。D类功放的LC滤波器是过滤20K后的信号。

    可以看到在10K-20K时,音箱的阻抗超过了6欧姆。我单独为一款音箱设计LC滤波器时,请问我应该按照10K-20K时的超过6欧姆阻抗来设计还是按照音箱厂家标称(4欧姆)的默认阻抗来设计?

  • TPA3251: TPA3251芯片在BTL模式单端输入不能像tpa3128一样转出差分信号吗,测试后只有单端输入,必须要差分输入吗

    Part Number: TPA3251

  • PCM5121: 是否需要加隔直电容的具体场景

    Part Number: PCM5121
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

    PCM5121 看描述不需要加隔直电容,这是不是也分具体场景,比如和TPA3251 一起用是不是必须得加隔真,偏置电压不一样

  • TPA3251: 使用问题请教,输入2 SE输入,2 BTL输出,EVM开发板上的C21/C34/C42/C56是否可以不用,此电容器在这里的有何用处呢

    Part Number: TPA3251

    现在设计阶段,根据EVM板子,板子尺寸问题不使用差分输入,两路SE输入,2 BTL输出。在此使用条件下,M1/M2管脚是否全部连接到GND也是没问题。

    我单端输入,差分模式输出,这样是不是调整不了我功放的输出功率?如果接4Ω的音箱,36V的工作条件下,输出功率是否还能达到140W/4Ω,或者80W/8欧姆

  • TPA3251EVM: TPA3251 EVM PADS或者AD的原文件

    Part Number: TPA3251EVM
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251,

    麻烦提供一下TPA3251 EVM PADS或者AD的原文件,用于PCB layout设计参考。

  • TPA3251: BTL模式下输出异常

    Part Number: TPA3251

    您好:我在使用TPA3251时遇到了两个输出异常的问题:

    1)TPA3251在采用BTL模式时,出现27,28脚无PWM信号输出,其他输出脚的PWM输出信号均正常,且一路通道可以正常播放声音,确认该网络的偏置电压明显小于其他输出网络,且对地阻抗也与其他输出网络不同。拆解下IC后单独确认这四个输出网络的引脚与IC的GND之间阻抗时,四个网络时一致的。把该IC更换至其他新的PCB板后现象复现。

    2)同样采用BTL模式的TPA3251,四个输出网络的PWM信号出现时有时无现象…

  • TPA3255: TPA3255在复位引脚禁用和使能的时候会出现啪嗒声

    Part Number: TPA3255
    Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA3251

    TPA3255芯片我参考官方的EVM电路做了2款PCB,购买了2片TPA3255芯片,现在无法解决复位引脚在使能和禁用时的啪嗒声。
    电路前级是PCM5242,TPA3255处于BTL模式,48V供电,CSTART电容选用10NF,输入耦合电容为2.2UF的陶瓷电容,当我用芯片1装上PCB测试时,复位引脚使能和禁用的时候AB输出通道的啪嗒声大于CD通道,当使用芯片2装上PCB测试时…

  • TPA3255: PFFB电路导致音频频响变差

    Part Number: TPA3255
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM, TPA3251

    PFFB电路参数按照slaa788a文件中参数,增加PFFB和不增加PFFB电路,发现频响低频变差了很多。不加PFFB低频增益掉-0.5dB;增加PFFB电路后,增益从500Hz就开始降低,到20Hz时降低到-12.5dB.

    PCB上没有设计PFFB电路,使用一个小PCB按照文档saa788a中来搭建了个PFFB电路,目的是降低功放底噪。茹贝尔电路R…

  • TPA3255: 2.1 class d

    Part Number: TPA3255
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    TPA3255的规格书里没in 2.1 mixed1x BTL + 2x SE mode depending on output power conditions and system design.的应用电路图,能不能帮忙跟你们工程要一个这个的应用电路图,谢谢。规格书里有SE,BTL,PBTL的,请提供一个INPUT  2.1 mixed1x BTL + 2x SE mode完整的应用电路…

  • TPA3251: Cycle By Cycle Current Control 过流保护问题

    Part Number: TPA3251

    使用TPA3251搭建双路BTL输出功放。

    我的OC_ADJ Resistor Value使用30K(CB3C模式,12.3A)。BTL桥接双路输出,在做短路测试时,使输出功率为1W×2,使用导线将其中一路输出的负载短路,AP上该路输出立刻没有,但另一路输出却处于50mW-1W的闪烁跳动状态。

    而我在一块参考设计电路板上(OC_ADJ Resistor Value同样使用30K),重复同样的操作,另一路输出是可以稳定在1W的。

    请问这是怎么回事…

  • TPA3116D2: 关于阻抗匹配问题

    Part Number: TPA3116D2
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    请问有没有人知道,图中这几个信号的阻抗匹配是多少嘛?

  • TPA3251: 在使用PTBL模式时输出端接120W音频变压器,在低频80HZ时音频变压器初级有异常振荡波形

    Part Number: TPA3251

          TPA3251在使用PTBL模式时输出端接120W音频变压器,机器输出空载,在低频80HZ、D芯片输入端2.4V正弦波信号时音频变压器初级有异常振荡波形,如下图红圈处波形。另附D芯片线路图。

         问题1:TPA3251芯片是否可以带动音频变压器使用?

         问题2:若可以带动音频变压器使用。出现此异常波形,是否因为芯片的外围电路不匹配?若是,请问如何修改?

  • TPA3251: TPA5421左右声道都单端输入时输入端应该如何设计?

    Part Number: TPA3251

    请教大家,TPA5421这种差分输入的D类功放单端输入时,另外一个输入端需要如何设计,直接接地还是通过一个电容接地

  • TPA3251: BTL+SE模式开关机啪啪声

    Part Number: TPA3251

    BTL+SE模式开关机SE通道有开关机啪啪声,怎样消除?

  • TPA3251: 静音或者待机控制

    Part Number: TPA3251

    功能用到待机功能,我该如何设计待机

  • TPA3251: 保护问题

    Part Number: TPA3251

    TPA3251问题描述.docxnkm1146_subwoofer.pdf

    Hi:

    如问题描述及原理图,补充信息

    1. 用,800Hz以上的方波,不会出现保护,信号强大最大,也没有.
    2. 用200Hz以下方波,会出现保护.

    3.200Hz以下,出现保护,与信号强度有关,信号比较小,不会保护,信号大时,出现保护.

  • TAS3251: tas3251 I2S频率问题

    Part Number: TAS3251
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    您好,我们计划用tas3251做蓝牙喊话器,因为蓝牙的i2s不是标准频率,lrck=15.625k\31.25k,mclk=4m\8m sck=lrck×16,可以正常驱动tas3251吗,不是tpa3251是tas3251!!!急,拜托了

  • TPA3251: 请教tpa3251的i2s频率和数据位长

    Part Number: TPA3251

    您好,我司计划用tpa3251做蓝牙喊话器,但是i2S的频率不是标准频率,lrck=15.625k或31.25k  MCK=4M或8m fs=16(数据位长,16位),请问可以正常驱动吗?急,拜托了

  • TPA3251容易损坏,紧急求助!!!

    你好!我使用官方电路PBTL模式设计的PCB,当我用焊台焊接好芯片后,上电发现无任何输出,其中一路输出是DC10.5V左右(我GVDD供电是11.5V,PVDD供电是35.6V,这时VDD是3.256V,AVDD是7.66V,VGB是1.2V,rest是2.8V),另一路输出是0.545V,功放不起震,两个故障指示脚为均低电平。

    当我用热风枪拆掉这个故障芯片再使用热风枪更换一个新的IC,这个IC有方波输出了(这时VDD是3.256V,AVDD是7.66V,VGB是1.2V,rest是2.8V),当我使用焊台的烙铁补焊一下PVDD那边一整排引脚后…

  • TPA325x的OC阀值设置

    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    TPA3251/55有个OC_ADJ引脚,可通过外接电阻设置过载/短路电流保护的阀值。这个电阻的阻值与保护模式和阀值,规格书内只看到一个表格,列举了每个模式下的4种阻值对应的阀值。仅仅这几个参数在应用中显得不够,例如我需要设置CB3C模式OC阀值是8A,将如何计算。

    Ti有没有具体的OC_ADJ电阻的计算公式?

    ------------------------------

  • 关于TPA3251/55 reset状态疑问?

    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    TPA3251/55有个reset状态,看到器件规格书对复位的描述和时序图,可以知道复位状态时输出端为高阻态,而且AVDD是无输出的,因没有AVDD给内部模拟输入电路供电,那么此时如果输入端存在音频信号输入,那么会不会影响输入信号源的性能?

  • TPA3251发热问题

    输出电感选用10uH,滤波电容0.1uF,工作模式PBTL,
    负载0.15R,芯片并联输出12A+,芯片及其容易热保护,
    降低输入电源电压,热保护的点提高,怎么提高热保护点?
    怎么散热效果更好? 

  • 设计的PCM5242与EVM板无法连接问题

    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, PCM5242

    Dears

         使用PCM524+TPA3251开发有源音箱,使用自身的板载的MCU加载程序在可以正常播放出声音,PCM5242有信号输出,其中PCM5242的数字和模拟部分供电均为3.3V。现在为了调试各种音效,需要断开板载上的MCU的I2C信号,然后使用评估板上的I2C控制(连接到如下图的I2C BUS 3.3V这里),但是目前问题评估板PCM5242EVM无法正常识别到PCM5242,GUI就无法进行调试工作…

  • TPA3251输出保护,最大输出电流

    Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

    1.请问单片TPA3251芯片,24V供电,带负载1.2R,工作模式PBTL模式最大输出电流多少?BTL模式最大输出电流多少?

    看Datesheet,最大电流保护点16.3A,对于BTL模式,是16.3A,PBTL,2个BTL并联,就是32.6A?

    2.不带散热器,TPA3251输出电流,持续工作时间越短,输出一段时间输出会保护,过热造成的?

    3.2片TPA3251芯片并联,4组BTL模式的桥臂并联,可以正常工作么?最大输出电流是不是可以增加一倍…

1 2 3 4 5 »