大家好、Koteshwar
感谢你的答复。
我想在输出去耦电容器减小时检查电流。
此外、我还想使用两个 ISOW7841进行双绝缘 SPI 通信、如下所示。 请告诉我该电路中 C1-C3电容器的最佳值。
此致、
您好、user62646671、
是的、这是预期的峰值电流。 如果您希望减小峰值电流、则可以使用限制峰值电流的串联铁氧体磁珠、或将输出去耦电容器从"10uF + 0.1uF"减少到"3.3uF + 0.1uF"。 您还可以执行这两个选项、这两个选项都应绝对降低输入峰值电流。 请告诉我您尝试这些实验的资源。 谢谢。
此致、
Koteshwar…
我找到了问题。 这是一个简单的错误。 我将 UART_TX 连接到 ISOW7841的输出引脚而非输入引脚。
感谢您花时间观看 Sarah。
您好 Sarah、
是的、抱歉。 最后一个问题应该是"您能帮我为什么不能为 TX 配置 PIN_1吗?"。
我没有使用 Launchpad。 这是我的定制板。 和 GPIO_10 (PIN_01)连接到 ISOW7841的 OUTD 引脚(6)。
你有什么想法吗?
此致、
Onur。
尊敬的 Santosh:
感谢您的快速回答、
JTAG 的配置正确。
昨天我们发现了一个原理图问题:我们将一个5V 供电的 ISOW7841 (TIDA 00893)连接到了一个微控制器的 GPIO (引脚上的电压为4.6V)、
实际上、我们注意到 VDDIO 电压上升至3.4V、即使用于为这些 VDDIO 端口供电的稳压器在没有任何负载的情况下提供3.3V 电压。
…尊敬的 Alex:
感谢您关注 ISOW7841、很高兴您自己澄清了您的问题。 如果您有任何其他问题或疑虑、请务必联系我们、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
好的、找到了。
很抱歉询问!
您好 Brian、
我们没有单独的应用手册/文档介绍 ISOW784x 直流/直流转换器(数据通道除外)寿命。 TDDB 认证在整个器件上完成、因此数据仅可用于整个 ISOW784x。 您已经注意到、ISOW784x 的数据表提供了该 TDDB 图。
ISOW784x 中的直流/直流转换器是弱链路、因此 ISOW 直流/直流转换器的寿命预计会在数据通道之前结束。 这意味着、如果我们仅绘制直流…
您好、 Koteshwar、
感谢您的快速回复。 在任何地方、对于 ISOW784x 的直流/直流隔离电源变压器在整个生命周期中的击穿、是否有应用手册/讨论?
谢谢、
Brian
您好 Brian、
感谢您向我们提出您的问题。
您的观察结果正确。 ISOW78xx 系列与 ISO78xx 不同、ISOW78xx 还集成了直流/直流转换器。 由于直流/直流转换器具有隔离式电源变压器、因此变压器的寿命会影响器件的整体性能。 变压器是器件中的弱链路、因此它决定了隔离额定值。 这就是 ISOW78xx 和 ISO78xx 的隔离规格差异很大的原因。
我们建议与数字隔离器配合使用的隔离式电源是基于…
尊敬的 Derek:
仅出于故障排除目的、您可以独立为次级侧/输出侧供电、确保不违反数据表规格。 正如 Lucas 提到的、否则不建议这样做。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
谢谢、我们正在尝试对 ISOW7841发生故障的器件进行故障排除、因为我们看到9xxxxxx 日期代码的器件故障数量非常多、如 https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/898586中所述
当器件出现故障(大部分时间)时、我们将将其取下、并将其替换为具有8xxxxxxx 日期代码的器件、这些日期代码似乎正常工作。 但我想在不拆下 IC…
Derek、
对于该器件、将外部电源馈送到 Viso 并不是正常操作的一部分。 理论上、只要电压保持在绝对最大值以下、内部整流器就应防止损坏
理想情况下、如果您只想分析隔离部分、则可以使用外部电源评估 ISO7841。 这基本上是不带集成隔离式直流/直流的 ISOW7841。
尊敬的、
卢卡斯
更新:
我们测试了五个板。 每个通道都有 ISOW7841的两个通道(名为 DP1和 DP2)。 测试包括将隔离器的5V 电压导通一秒钟、然后验证输出的电压是否正常。 然后它会关闭电源一秒钟。
单元0:原批板、根本没有任何变化。 已运行172k 测试并通过。 这是唯一一个。
第1单元:这是具有方波输出的单元、因此我移除了 ISOW7841、然后在 VISO 负载上测量电流…
您好!
这一讨论已转移到专用电子邮件中、以便更深入地了解系统并调试问题。 一旦我们达成解决方案、我们将返回并发布包含摘要的更新。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
是的、我期待您的电子邮件。
我们认为这是一个系统级问题、但更换器件可以解决问题。
谢谢、
Derek