您对断开 ISOW7841所需遵循的方法的理解是准确的。
如果您在 MCU 和 ISOW 之间使用负载开关、去耦电容器应保持在 ISOW 侧。 正如您指出的那样、I/O 将被 GNDed 或保持悬空(三态或者外部断开)、这样就不会违反 ISOW I/O 的绝对最大规格。
请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao…
谢谢、Koteshwar。 以解决该问题。
此致、
Peter
您好、Shaza、
当然!
谢谢、 这对您有很大帮助。
Tim
您好、Tim、
感谢您在 E2E 上发帖。 使用 ISOW7841进行设计时、可以使用 此处应用报告中的技术来最大限度地减少辐射。 该器件的内部振荡器始终开启、但仅在输入信号处于非失效防护状态时通过隔离栅进行传输;对于 ISOW7841_、则在输入为低电平时进行传输。
我们的 ISOW 专家将很快跟进有关内部频率的信息。 度过一个美好的夜晚!
最棒的
Manuel Chavez…
您好、Muhammad、
我读过这个主题、认为如果您对隔离式 RS485系统的尺寸有顾虑、ISOW7841是一个非常好的解决方案。
以下是适用于采用 ISOW7841的紧凑型隔离式 RS485系统的 TI 参考设计的链接。 从下面的示例板中可以看出、解决方案总占用空间可能非常小。
本设计中的 RS485收发器可换出以满足您的需求。 下面是 TI 必须提供的半双工 RS-485收发器列表…
尊敬的 Abhi:
感谢您的回复。
也就是说,如果您愿意使用 USB 转串行端口芯片,然后再使用隔离式 RS485?
是的、系统中有灵活性、我愿意使用 USB 转串行端口芯片(例如 FT232RL)、唯一的要求是设计需要紧凑。
数据速率仅为9600bps、RS485通信为半双工、线路长度仅几米。
您认为使用 ISOW7841是什么
我也对其他想法持开放态度,谢谢…
感谢您的回复和分享文档。 我阅读并理解。 因此、我将在我们的应用中使用 ISOW7841。
接地漂移(即接地之间的差值)是工作电压。
我没有得到工作电压的概念。 请您解释一下吗?
您好、Rajeesh、
应用中从一个器件到另一个器件的最大接地漂移将大约为970V DC。 由于这符合1414V 直流器件直流工作规格、ISOW7841将能够承受并支持这些接地漂移。
如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao