按标记浏览

  • RE: [参考译文] ISOW7841:使 Viso 引脚悬空?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、  

    完全正确、感谢您的支持!

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • RE: [参考译文] ISOW7841:使 Viso 引脚悬空?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您是不是要问、如果您没有任何外部负载、这是否是一个问题?
    如果您没有任何外部负载、但您确实需要在 VISO 引脚上使用建议的10µF + 0.1µF Ω 去耦电容器、则绝对没问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • [参考译文] ISOW7841:使 Viso 引脚悬空?

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915540/isow7841-leaving-viso-pin-floating

    器件型号:ISOW7841

    大家好、

    我对 ISOW7841有一个简短的问题…

  • RE: [参考译文] ISO7041:集成隔离式直流/直流、低输入/输出电压(~3V)、低功耗(<1mA)、空间有限

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lao、

    感谢您联系并分享与您的要求相关的详细信息。

    我了解 ISO7041F 可满足您的数据通道隔离要求、同时您仍在寻找能够满足您接受3V 输入和生成3V 输出的要求的集成隔离式直流/直流解决方案、该要求的最大负载为1mA。 我还看到节省空间和功耗对您至关重要。

    ISOW7841和 UCC12040是我们必须为您提供的两个集成隔离式直流/直流系列、我们没有任何其他具有更低功耗的解决方案…

  • [参考译文] ISO7041:集成隔离式直流/直流、低输入/输出电压(~3V)、低功耗(<1mA)、空间有限

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, UCC12040
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946037/iso7041-integrated-isolated-dc-dc-low-input-output-voltage-3v…

  • RE: [参考译文] ISOW7841:使用几个并联直流/直流输出(Viso)的 ISOW7841

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 多个 ISOW 器件的 Viso 引脚并行连接不应如上述 Dushmantha 那样完成。 这些输出将相互竞争、某些器件可能会开始不期望地灌入电流或停止生成隔离式电源。 有关这方面的更多信息、请参阅以下链接的主题:





    TI 的 SN6501或 SN6505B 可用于开发分立式隔离式电源、以满足高达5W 的需求、而多个数字隔离器(如…

  • RE: [参考译文] ISOW7841:使用几个并联直流/直流输出(Viso)的 ISOW7841

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos:

    感谢您在 E2E 上发帖。

    遗憾的是、多个 ISOW7841输出不能连接在一起。 有关更多详细信息、请查看以下 E2E。

    此致、

    Dushmantha

  • [参考译文] ISOW7841:使用几个并联直流/直流输出(Viso)的 ISOW7841

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7741, SN6505B, SN6501, ISO7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946523/isow7841-using-a-few-isow7841-with-dcdc…

  • [参考译文] ISOW7841A-Q1:更有利于 EMC 性能?未使用的引脚悬空(未连接任何元件)或连接到每个 GND 的未使用引脚。

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947779/isow7841a-q1-which-is-the-better-for-emc-performance-the-not-used-pins-are…

  • RE: [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOW7841:我能否直接并联两个或多个 ISOW7841器件的 VISO 输出、以获得比单个器件支持的电流(130mA)更高的输出电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW7841 器件的 VISO 输出不能连接在一起以实现更高的输出电流。 并联多个 VISO 输出将导致只有具有最高 VISO 电压的器件保持导通状态、而所有其他器件的直流/直流转换器关闭。 因此、该解决 方案支持的总电流仍将与一个 ISOW7841器件支持的最大电流相同、即数据表中所述的130mA。

    如果具有现成 标准推挽式变压器的分立式解决方案可满足您的要求、则可以使用推挽式变压器驱动器…

  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOW7841:我能否直接并联两个或多个 ISOW7841器件的 VISO 输出、以获得比单个器件支持的电流(130mA)更高的输出电流?

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7741, ISO6741
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/947876/faq-isow7841-can-i-connect-viso-outputs-of-two-or-more…

  • RE: [参考译文] ISOW7841:关于 CTI 证书

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    感谢您的回答。

    我们能够确认这五个证书没有问题。

    此致、

  • RE: [参考译文] ISOW7841:关于 CTI 证书

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    我认为我们没有专门针对 CTI 获得单独的认证。 ISOW7841具有来自5个不同认证机构(VDE、UL、CQC、TUV、CSA)的隔离等级证书。 其中一些证书还提到 CTI 600。 我相信这些证书应该足以让 UL 接受针对 CTI 600的 ISOW7841。

    请参阅以下链接、您将看到技术文档部分的更多文献部分下列出的所有5个证书。 请告诉我们这些证书是否足以满足您的需求…

  • [参考译文] ISOW7841:关于 CTI 证书

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/953570/isow7841-about-cti-certificates

    器件型号:ISOW7841

    各位专家、您好!

    我想从 CTI 认证机构获取证书…

  • RE: [参考译文] ISO7041DBQEVM:我使用两个 ISO7841、但我想用其中一个代替 ISO7041。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    遗憾的是、降低隔离电源解决方案的功耗将是一项挑战。 基于 SN6501的电源解决方案是具有外部变压器的分立式解决方案、因此其效率高于 ISOW7841、因此相对而言、其功耗将更低。 与 ISOW7841相比、SN6501的这种低功耗解决方案的代价是占用更多空间。

    除了 ISOW7841和 SN6501 / SN6505B、我没有其他更低的电源解决方案可供选择…

  • RE: [参考译文] ISO7041DBQEVM:我使用两个 ISO7841、但我想用其中一个代替 ISO7041。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    感谢 MISO 线路连接到 ISOW7841并进行确认的实验。 是的、MISO 是看到最长返回传播延迟的线路、它确实指出问题的主要原因是 ISO7041的较高传播延迟。

    如果您仍然希望满足4MHz 的 SPI 速度、我建议使用 ISO7741或 ISO6741、它们支持更高的数据速率和更好的传播延迟规格。 我知道这些数字隔离器与 ISO7041相比功耗较低…

  • RE: [参考译文] ISO7041DBQEVM:我使用两个 ISO7841、但我想用其中一个代替 ISO7041。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    我只是想与您再次联系、看看您是否仍面临任何问题。 我知道您正在测试以下配置、

    1. 两个用于隔离5个数字通道的 ISOW7841 EVM
      1. 这正常工作。
    2. 一个 ISOW7841和一个 ISO7041 EVM、分别用于隔离5个数字通道
      1. 这之前有问题、但现在可以正常工作。 如果可能、请分享使此配置有效的原因。
    3. 一个 ISOW7841、用于为隔离5个数字通道的两个…
  • [参考译文] ISO7041DBQEVM:我使用两个 ISO7841、但我想用其中一个代替 ISO7041。

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841EVM, ISO7041, ISO7041DBQEVM, ISO7841, ISOW7841, ISO6741, ISO7741, ISO7721, SN6501, SN6505B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation…

  • RE: [参考译文] ISOW7841:在64、207和放大器下具有高 EMC 辐射;316MHz

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、欢迎您的到来!

    如果需要任何其他帮助、请告知我们。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • RE: [参考译文] ISOW7841:在64、207和放大器下具有高 EMC 辐射;316MHz

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢 Manuel 和 Koteshwar 的回答和建议。  
    我们将在原理图和布局中实施更改。 希望能减少排放。

    此致
    Daniel

  • RE: [参考译文] ISOW7841:在64、207和放大器下具有高 EMC 辐射;316MHz

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Manuel 已经向您提供了一个应用手册链接、其中包含许多有助于减少辐射发射的建议。 他还向您介绍了具有干净测试设置的 EVM 的预期发射测试结果。 遗憾的是、发射量在很大程度上取决于 PCB 尺寸、连接的电缆和实际测试设置、因此、在干净的测试设置中、可能会看到比在 TI EVM 上观察到的发射量更高的发射量。

    我看到、在大约60MHz 时、您会看到大约54dB…

  • RE: [参考译文] ISOW7841:在64、207和放大器下具有高 EMC 辐射;316MHz

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 非常感谢您在此帖子中分享的原理图和测量结果。

    隔离式系统可能会产生一些发射、尤其是当使用 ISOW7841进行电源隔离时、但正如您提到的、可以按照低发射设计和布局指南将其降至最低。 下面是 ISOW7841在 Vcc = 5V 和 Vcc = 3.3V 时的预期发射频谱:



    我们推荐的低辐射指南可在我们的应用报告 《采用 IS…

  • [参考译文] ISOW7841:在64、207和放大器下具有高 EMC 辐射;316MHz

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/954520/isow7841-high-emc-emissions-at-64-207-316mhz

    器件型号:ISOW7841
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISOW7841:VCC 电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    感谢你的答复。

    我想检查这些推荐电容器的工作情况。

    此致、

  • RE: [参考译文] ISOW7841:VCC 电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 ISOW 器件的去耦电容应单独提供、并且也应放置在与其电源引脚2mm 距离内、因此、每个 ISOW7841器件在 VCC 上应具有10µF Ω+ 0.1µF Ω、在 VISO 上应具有3.3µF Ω+ 0.1µF Ω。 因此、您必须将 C2替换为两组电阻器(VCC 上为10µF Ω+ 0.1µF Ω 和3.3µF Ω+ 0.1µF Ω)。

    如果您有任何其他问题…