感谢您的澄清。
TCAN4551-Q1的市场营销发布预计何时发布。
我同意您的观点、即没有隔离的解决方案会更简单、但要更安全、我认为最好具有隔离解决方案。
TCAN4551-Q1是否具有内部隔离? (快速确认、CAN FD 是否与 CAN 2.0 (a/b)兼容、对吧?)
如果我使用的是分立式解决方案(必须考虑隔离)、则可以选择 Controller->CAN Controller…
感谢您的澄清。
TCAN4551-Q1的市场营销发布预计何时发布。
我同意您的观点、即没有隔离的解决方案会更简单、但要更安全、我认为最好具有隔离解决方案。
TCAN4551-Q1是否具有内部隔离? (快速确认、CAN FD 是否与 CAN 2.0 (a/b)兼容、对吧?)
如果我使用的是分立式解决方案(必须考虑隔离)、则可以选择 Controller->CAN Controller…
是的、连接到收发器的 TXD 和 RXD 线将来自 CAN 控制器(无论是集成在 MCU 中还是分立式控制器中)。 CAN 协议需要额外的控制器功能(按位仲裁、位填充、错误监控等)、而标准 UART 端口不支持这些功能。
是的、您需要一个电平转换器来将 TCAN4550-Q1连接到1.8V 处理器的 SPI 端口。 但是、即将推出的 TCAN4551-Q1器件无需电平转换器即可支持…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841609/interfacing…
您好 Devin、
我认为在这两种情况下、主要的决策是您是否需要控制器。 如果您正在使用的 MCU 中已经实现了 CAN 控制 器(例如)、那么您只需使用 TCAN1042-Q1或 TCAN1044-Q1等简单的收发器器件(请注意、CAN FD 对控制器有其他要求、因此控制器必须支持 FD、以用于 FD 应用; 无法使用传统 CAN 控制器。) 不过、如果您需要控制器、则应选择…
你好 Jonathan、
感谢您的回复。
此致、
Stani
您好、Stani、
除了用 TCAN4551替换 TCAN4550器件之外、无需进行其他修改。 EVM 在连接到引脚16的网络上有一个10uF 电容器。 这对于 TCAN4550上的 VCCOUT 很有用、并且对于 TCAN4551的 VCCFLTR 引脚的稳定性是必需的。 由于只有一个接头和几个其他电容器连接到该网络、因此不需要额外的顾虑或修改。
只需交换设备、他就可以开始了…
尊敬的 Dennis:
感谢您将此事提请我们注意。 我将遵循有关 RX 缓冲器行为的 M_CAN 规范、因为在 TCAN4550中实现时未进行任何会导致差异的修改。
我将验证软件用户指南文档并在不久的将来使用正确的说明进行更新。
此致、
Jonathan
Dennis、
我们的应用团队已收到此主题的通知、并将作出相应的响应。 感谢您的耐心等待。
此致、
大家好、TI…
Lijia、您好!
我们目前没有双通道控制器器件。 但是、TCAN4551-Q1采用非常小的封装(比标准8引脚 SOIC 收发器小)。 因此、我认为使用其中的两个器件仍然能够实现较小的总体解决方案尺寸。
此致、
最大
您好 Maxsan
您好!
为了超过 UV 上升阈值、VSUP 电压必须在斜升时超过6V。 之后、该器件将在低至5.5V 的电压下运行。如果电压降至 UV 下降阈值以下、则会检测到 UV。
此致、
最大
虽然8Mbps 时序参数未通过 ISO 进行标准化、但 TCAN4550支持以该速率进行切换、因此、如果客户的应用需要更快的速度、并且符合现有11898-2物理层定义、则可以使用这种更高的运行速度。 一个示例应用可以是制造过程中 ECU 的闪存编程。 请注意、以这种速度可靠运行需要其他节点和互连布线所产生的负载不会显著扭曲位时序(即、可实现的最大速率是在整个网络级别而不是在特定组件上确定的…
您好!
该器件支持高达8Mbps 的运行速率。 我理解对5Mbps 基准的困惑、这是 ISO 11898-2物理层标准中定义的最大数据速率。 对于任一速率、建议使用40MHz 的振荡器频率、以实现每位足够的时间份额(最大限度地减少量化误差并更好地控制采样点配置)。
此致、
最大
如果我正确理解了数据表、一旦我获得一个总线关闭、 我就必须清除 CCCR.init…
如果我有一个处理器作为 SPI 主器件、而 TCAN4551作为从器件、 那么我是否需要在每次传输后升高 CS 线路…