按标记浏览

  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513 CMTI 特性

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、  

    感谢您帮助推广我们的车手、我叫大功率车手团队的 Mamadou Diallo。

    该驱动器具有高 CMTI、这对于提高系统抗噪性能非常重要、正如您所知、在电机驱动和其他高功率应用中、共模噪声耦合以及开关期间其他寄生效应都会发生。 因此、有一个驱动器能够抑制初级侧(控制器侧)和次级侧(功率级)之间的共模噪声(由高频开关、非优化 PCB 布局等引起)是有益的。…

  • [参考译文] UCC23513:UCC23513 CMTI 特性

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819978/ucc23513-ucc23513-cmti-feature

    器件型号:UCC23513

    大家好、

  • RE: [参考译文] UCC21520:什么是调制方案?#39?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    UCC21520具有此规格、因为它通常用于需要这些极小脉冲宽度的各种系统。 UCC23513和 UCC5320通常面向 MOSFET 和 IGBT 电源应用、大多数设计人员对此规格不感兴趣。 但是、这两种驱动器都将基于输入滤波器展现某种形式的最小脉宽能力、该滤波器可提高抗噪性和 CMTI。 例如、我们自己的测试显示、UCC23513在27C 时的典型最小脉冲宽度为…

  • RE: [参考译文] UCC21520:什么是调制方案?#39?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢你。

    那么、我们的其他隔离式栅极驱动器、例如 UCC23513、UCC5320、为什么没有这样的参数呢?

    这是否意味着无论输入脉冲的时间有多短、它都会反射到输出上?

    一些供应商将使用 OSK 进行调制、这两种隔离式栅极驱动器调制方案的优缺点是什么?

  • [参考译文] UCC21520:什么是调制方案?#39?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, UCC21520, UCC5320, UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820323/ucc21520-what-s-the-modulation…

  • RE: [参考译文] UCC23513:替换 SI8261BBD-C-IS

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    很高兴再次收到您的来信、我是 Mamadou Diallo、正在为该器件提供支持。

    SI 似乎是采用 SDIP-6封装类型、具有8V UVLO 的4A 增强型隔离式栅极驱动器。  

    虽然 UCC23513是我们的电流等效器件、具有4A 驱动电流和兼容的输入结构、但它是一款采用 SO6封装的12V UVLO 器件。

    我将关闭此主题并将其标记为已解决、并通过电子邮件与您联系…

  • [参考译文] UCC23513:替换 SI8261BBD-C-IS

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822837/ucc23513-replace-si8261bbd-c-is

    器件型号:UCC23513

    尊敬的团队…

  • [参考译文] LM5060:LM5060的驱动电流是多少?#39?

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, LM5060
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847368/lm5060-what-s-the-drive-current-of-lm5060

    器件型号…
  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC23513:UCC23513 TINA 模型

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!  

    我将通过电子邮件与您联系、进一步推动这一发展。 同时、我将把这个线程标记为"已解析"并将其关闭。  

    让我们离线讨论。

    谢谢。

    此致、

    Mamadou

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC23513:UCC23513 TINA 模型

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!  

    感谢您的推动、这是来自高功率驱动器团队的 Mamadou Diallo。

    我们没有适用于此器件的 TINA 模型以及最新的栅极驱动器。 产品文件夹页面上提供了多种模型、包括 SIMPLIS 瞬态模型以及未加密的 PSpice 瞬态模型。

    您可以使用 未加密的 PSpice 通过以下链接在 Spice 中进行仿真。

    http://www.ti.com…

  • [参考译文] TINA/Spice/UCC23513:UCC23513 TINA 模型

    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819389/tina-spice-ucc23513-ucc23513-tina-model

    器件型号…
  • RE: [参考译文] UCC23513:有源下拉

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tadahiko-San、

    我假设您参考 数据表的第8.3.4.2节"有源下拉"?

    在这种情况下、这不是米勒钳位功能、而是用于防止在 UCC23513的电源缺失时功率器件发生误操作。 如果 UCC23513未施加 VCC、此有源下拉电阻可确保功率器件关闭。

    如果您有其他问题、请告知我们。

  • [参考译文] UCC23513:有源下拉

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862888/ucc23513-active-pulldown

    器件型号:UCC23513

    您好!

    我有一个与 UCC23513的…

  • [参考译文] LM317A:LM317A 反馈电容

    Other Parts Discussed in Thread: LM317A, UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850307/lm317a-lm317a-feedback-capacitance

    器件型号:LM3…
  • RE: [参考译文] UCC23513:与 SI8271GB-IS 比较

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    欢迎回来! 感谢您向我们介绍这个机会。

    我已发送一封电子邮件以跟进此机会、我将关闭此主题并将其标记为已解决。

    如果您对此主题没有进一步的问题、请单击绿色按钮。

    谢谢。

    -Mamadou
  • [参考译文] UCC23513:与 SI8271GB-IS 比较

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807935/ucc23513-compare-to-si8271gb-is

    器件型号:UCC23513

    尊敬的团队…

  • [参考译文] UCC23513:UCC23513:有关功率耗散的问题2.

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169957/ucc23513-ucc23513-questions-on-power-dissipation-2

    器件型号:UCC23513

    大家好、  

    我已经在下面询问  了 UCC23513:有关功率耗散的问题…

  • RE: [参考译文] 等效的光耦合器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您关注我们的产品。

    遗憾的是、我们没有与 HCPL-3120引脚对引脚兼容的器件、但我们有一个功能等效的器件 UCC23513。

    寿命测试显示、UCC23513中使用的电容隔离比 HCPL-3120中使用的光学隔离要出色得多、并且我们具有更宽的工作范围。

    请查看 UCC23513数据表、并告诉我您有哪些问题。

  • [参考译文] 等效的光耦合器

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839047/optocoupler-equivalent

    主题中讨论的其他器件:UCC23513

    您好!

    我目前正在维修一些逆变器模块、大多数情况下、MOSFET…

  • RE: [参考译文] 多通道栅极驱动器、可替代多个 TLP350SM

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我找不到 TLP350SM 的数据表、您能否为我提供数据表?

    我假设这与 TLP350系列(单通道光耦合器、3750 Viso、8引脚等 https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=6217&prodName=TLP350)类似、TI 有一个6引脚单通道光模拟栅极驱动器、在功能上与此处所示的…

  • [参考译文] 多通道栅极驱动器、可替代多个 TLP350SM

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21220
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791440/multichannel-gate-driver-to-replace-multiple-tlp35…

  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513是否具有 DESAT 功能?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    我是负责 UCC23513的应用工程师、我可以帮助回答您的问题。

    遗憾的是、UCC23513没有像 ACPL-333J 那样的 DESAT 保护。 在功能上等效的 TI 器件是 ISO5x5x 系列: www.ti.com/.../description
    这些器件具有用于 DESAT 检测的专用引脚。

    如果您的客户对分立式短路和 DESAT 检测感兴趣…
  • [参考译文] UCC23513:UCC23513是否具有 DESAT 功能?

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791939/ucc23513-does-ucc23513-have-desat-function

    器件型号:UCC…
  • RE: [参考译文] UCC23513:安全相关认证(计划)

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsumoto-San、

    UCC23513已完成 UL 测试。  VDE 仍在进行中。

    应在10月底之前使用此信息更新网上的数据表。

    如果您需要其他信息、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。

  • RE: [参考译文] UCC23513:安全相关认证(计划)

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsumoto-San、

    该器件目前正在认证实验室进行测试。 完成此操作需要一些时间。

    是否有您感兴趣的特定产品?

    让我检查一下预计日期、我将在星期三之前与您联系。

« 2 3 4 5 6 »