按标记浏览

  • [参考译文] UCC23513:安全相关认证(计划)

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835276/ucc23513-safety-related-certifications-planned

    器件型号…
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC23513:新白皮书:电容式隔离如何解决交流电机驱动器中的关键难题

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841217/faq-ucc23513-new-white-paper-how-capacitive-isolation…

  • RE: [参考译文] ISO5452:帮助选择 IGBT 驱动器将米勒钳位?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我在下表中的列表中包含了您提到的用于比较驱动程序的一些关键参数。

    ISO5451 ISO5452 ISO5852S UCC5350MC UCC23513
    米勒钳位(I_CLAMP) 是(2.5A) 是(2.5A) 是(2.5A) 是(10A)
    驱动强度(拉电流/灌电流) +2.5A/-5A +2.5A/-5A
  • [参考译文] ISO5452:帮助选择 IGBT 驱动器将米勒钳位?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, UCC23513, UCC5350, ISO5452, ISO5852S
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795848/iso5452-help-in…

  • [参考译文] TPS2411:TPS2411驱动能力

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799707/tps2411-tps2411-driving-ability

    器件型号:TPS2411
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] UCC23513:为何不在数据表中指定运行频率?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    欢迎再次来到 e2e、我叫 Mamadou Diallo、我是支持 UCC23513的 AE、将努力解决您的问题。

    该驱动器以及我们的其他栅极驱动器的最大工作频率取决于驱动器结温和驱动器的功率耗散能力。 我在下面复制的主题中对此进行了详细讨论:
    e2e.ti.com/.../788867

    换言之、驱动器会通过偏置内部电路和切换负载而在输入和输出级消耗一些功率…
  • [参考译文] UCC23513:为何不在数据表中指定运行频率?

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802223/ucc23513-why-don-t-we-specify-operating-frequency-in…

  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513规格问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    感谢您关注我们的驾驶员、我叫来自高功率驾驶员组的 Mamadou Diallo。

    1.VF 与 IF 单调性

    Vf 是阳极至阴极电压、最大额定电压为2.2V 了解此钳位电压后,IF 电流与该电压成正比,如中的输入电阻计算器所示

    下面的文档显示了2个参数之间的关系。

    e2e.ti.com/.../Worksheet-in-Optotron_5F00_InputResistorSelection…

  • [参考译文] UCC23513:UCC23513规格问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804939/ucc23513-ucc23513-specification-questions

    器件型号:UCC23513

    大家好、

    请澄清以下各项。

    - VF 与 IF 单调性
      在数据表中、VF…

  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享您的电路。

    通过匹配的缓冲器和匹配的外部电流设置电阻器互锁器件将确保两个输出绝不会同时导通、无论电路中的共模噪声如何。

    由于以下多种原因、不需要分流晶体管:
    1.使用匹配的外部电阻器和相同的缓冲器(或缓冲器的相等内部电阻和最小的 P2P 变化)来确保两个 IC 上的正向电流相等且平衡。 这有助于平衡阳极和阴极上的共模瞬变(假设布局未优化)

    2…
  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:UCC23513

    您好  、Mamadou:

    感谢您的回答。 我的原始电路如下所示。 当 LED 关闭时,由于从辅助电源耦合,可以从+5V->LED->CLEDN 走线。 但对于分流晶体管,路径会传输到+5V->Transister-->CLEDN。  

    我对以下内容感兴趣:互锁电路能否解决此问题?

  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragon、

    感谢您对我们的司机的关注、我叫 Mamadou Diallo、我是为高功率驱动器团队提供支持的 AE。

    如果我正确理解您的问题、似乎您担心来自连接的潜在阻抗不匹配、这可能允许在仿真二极管关断时从阳极耦合到阴极的瞬态。 请确认我是否错了。

    互锁功能正在主动驱动阳极和阴极、图中所示缓冲器的输出级表示或可建模为晶体管、从而有效地避免使用任何外部晶体管。

  • [参考译文] UCC23513:UCC23513

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804647/ucc23513-ucc23513

    器件型号:UCC23513

    您好!

    在 UCC23513数据表中…

  • RE: [参考译文] 逆变器项目栅极驱动器建议?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    感谢您提供的所有信息、非常感谢! 我刚刚与导师进行了谈话、我们双方都同意 UCC21520或 UCC23513将是更好的替代方案。 此时、我们使用自举配置、以便轻松实现。

    我们仍有以下问题:如果要将三相逆变器升级到三相多级逆变器、我们建议选择这两个选项中的哪一个? 我们希望有一个栅极驱动器、该驱动器可用于简单的逆变器和3级多级逆变器。 如果无法实现、我们将单独购买用于三相逆变器和三相多级逆变器的栅极驱动器…

  • RE: [参考译文] 逆变器项目栅极驱动器建议?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gauthier、

    欢迎使用 E2E、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组的应用工程师。

    您是否考虑改用 UCC21520或 UCC23513等隔离式驱动器? 在为相位逆变器提供增强型隔离的同时、这些器件无需使用通常与栅极驱动变压器相关的变压器和漏电感。

    我们提供了多种三相逆变器参考设计、这些设计可能会有所帮助:

    您还可以在我们的参考设计库中找到更多信息…

  • [参考译文] 逆变器项目栅极驱动器建议?

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC23513, UCC27524A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773406/inverter-project-gate-driver-…

  • RE: [参考译文] UCC27712:适用于 HCPL-3120/J312的另一个器件、适用于感应加热应用的 HCSNW3120。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、
    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 对于 HCPL-3120/J312、HCSW3120的替代器件问题、TI 有一个隔离式光兼容驱动器 UCC23513。 该器件具有与光电二极管兼容的驱动输入和小型封装、可提供更高的性能。
    数据表可在以下位置找到: www.ti.com/.../ucc23513.pdf
    我不是感应加热应用方面的专家、但我的基本理解是以下几点。…
  • [参考译文] UCC27712:适用于 HCPL-3120/J312的另一个器件、适用于感应加热应用的 HCSNW3120。

    Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777210/ucc27712-another-part-for-hcpl-3120-j312…

  • RE: [参考译文] UCC23513:UCC23513机械数据文档

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    请参阅随附的机械制图。 我将使用此附件更新在线数据表。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。  

    此致、
    Mateo

    e2e.ti.com/.../UCC23513_5F00_mechanical_5F00_drawing.pdf

  • [参考译文] UCC23513:UCC23513机械数据文档

    Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762560/ucc23513-ucc23513-mechanical-data-document

    器件型号:UCC…
  • RE: [参考译文] UCC23513:能否将此器件并联以获得更大的驱动电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我想另一种解决方案可以是隔离器+高电流低侧驱动器、例如 UCC27511A。

    隔离器(如果您需要电流输入、则为1个 UCC23513)将在低压侧和高压侧之间提供隔离。 具有隔离式偏置的 UCC27511A 可为 IGBT 提供4A/8A 拉电流和灌电流。 请参阅链接的应用手册中的图4以供参考: http://www.ti.com/lit/an/slua669a…

  • RE: [参考译文] UCC23513:能否将此器件并联以获得更大的驱动电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    UCC27511A 是非隔离式。 有时、客户会使用大容量 MOSFET/IGBT 或并联使用 MOSFET/IGBT、这需要大驱动能力、而一个 UCC23513无法满足要求。

  • RE: [参考译文] UCC23513:能否将此器件并联以获得更大的驱动电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    作为此主题的后续行动、您能帮助我了解客户为何要并联两个栅极驱动器吗?

    为什么没有将高电流低侧驱动器(UCC27511A)与 UCC23513串联、而不是并联两个隔离式栅极驱动器?

    此致、
    Mateo

  • RE: [参考译文] UCC23513:能否将此器件并联以获得更大的驱动电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的两项陈述都是正确的。 不过、有一条意见认为、如 UCC23513数据表的图5所示、传播延迟会随温度的升高而增加。  

  • RE: [参考译文] UCC23513:能否将此器件并联以获得更大的驱动电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我想部件间偏移小于传播延迟时间(最大值-典型值)的原因是两个部件处于相同的温度和 VCC 等 如果两个器件处于不同的情况下、例如100°C 下的 A 部分、-25°C 下的 b 部分、则 a 可能是70ns、b 可能是115ns、对吧?
« 3 4 5 6 7 »