This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各路英雄设计图汇集,非常值得一看。
1、之前用MSP430F149单片机做了一个简易电子秤
2、本设计采用MSP430FR5969作为主控制芯片,DAC0832作为输出D/A转换,LM358作为输出信号放大芯片,LCD12864作为人机交互界面,用来显示输出波形的名称、幅值、周期等信息。
3、GPRS数据采集远传在生产生活中比较常用的一方式,
这个设计比较简单,整个系统结构是:
RS485/开关量/模拟量->单片机采集处理、数据协议打包->GPRS模块远程传输上报;
硬件:系统采用LM2596供电;单片机采用MSP430F1611,外接TPS3823看门狗芯片;GPRS模块为SIM900A;
功能:单片机可通过程序配置SIM900模块上网及数据传输方式等,因此可实现数据的透传或嵌入定制协议等适应不同应用场合;
4、本电路图是基于MSP430G2452的十二电容按键触摸板。
1.板子上留有程序下载调试端口
2.一个LED灯作为按键测试的端口(比如检测到按下的时候LED闪一下,这样就比较直观的知道按在是不是被检测到了)
3.通过这个板子检测到的按键值可以通过IIC的方式发送给别的板子
这个图是MCU连接图
5、由主控通过zigbee无线传感器模块控制msp430g2553对安防的开启和关闭,在主人未撤防的情况下靠近,超过1分钟将报警,这可以通过G2553的外部中断来控制(高电平为3.3v低电平为0v),可以直接同单片机的IO口相连不需电平转换(不过红外模块的的工作电压一定得大于4.5v),有人靠近则进入中断开启一分钟定时,同时关闭热释红外模块的外部中断功能,单片机进入低功耗模式。定时时间到后进入定时中断处理判断热式红外模块的输出电平,若为高电平则启动蜂鸣器报警;
6、这个电路是我在大学时参加比赛设计的,适合初学者方便手工制板,单片机的型号MSP430F1111,但同样支持430其他相同封装的单片机。
这个电路将芯片的所有管脚都接出来了,同时留有430的JTAG口方便调试,电路已经通过实际的验证是OK的。
8、板子是几个月前做的,当时没调通OLDE;后来把各个模块调通了;
板子支持MSP430F5529,F5527,F5525、F5521这几个型号,所有IO引出,带SD卡,NRF24L01,OLED,两个用户键,3个LED
测试程序有SD卡文件系统;UCOS;NRF24L01收发。用来做些东西还是不错滴
9、这个是课设做的一个设计,LCD1602+MSP430F6638+AD7305+CD4052;
可以测试RS触发器,JK触发器,D触发器,还可以检测出触发器的触发电平,
测试结果通过LCD1602显示
10、在使用MSP430芯片进行设计时,要用到仿真器,采用并口的仿真器仿真程序非常麻烦,台式机到无所谓,笔记本就不能用了。从网上购买的话,看到价格 都比较贵,当时就利用MSP430G2Launchpad上面的ZE430-仿真器(这个仿真器只能支持BW方式,不能支持JTAG )的元器件,参考官网给的MSP430UIF仿真器的原理图制作了一个UIF仿真器,并将仿真器和一个51下载器合在一块进行了设计,使用效果非常不错!
11、超外差式接收机是使用最为广泛一种技术,也是最古老的一种技术。
目前的接收机大致的原理几乎都是基于这个结构来接受的。
超外差接收机结构就是把高频输入信号与本振信号进行相互混频,后经中频滤波器选出两者的和频或差频,经过中频放大器和中频滤波器后,送够后端做处理。
说的通俗点接收机就是因为天线进来的信号里面包涵每种频段的信号,但是我们只会选择其中一个信号,这里混频器的作用就是乘法。乘法得到的信号时2个信号之和和之差,相当于频谱搬移了,中频滤波器只允许一个频率过去,在经过放大和滤波就把天线的信号选择出来了。
15、我们在项目中,支架上需要显示一些测量结果数据,因此我们设计了一款带LCD显示屏的显示模块,同时为了保证夜晚也可以显示,我们设计了可以人为和软件控制的LCD显示屏背光点亮功能。同时为了可以野外操作。我们设计了技术密闭外壳,防摔抗震等功能。
16、该设备主要由于热费计量系统,实现室内温度检测、存储、显示、告警及传输至远端服务器。
本设备属于手持式设备,采用可充电电池供电,内部加入睡眠模式控制功耗。
本电路采用TI公司超低功耗芯片MSP430f413作为主控制芯片
17、本系统以TI MSP430F169为核心,电压可预置,步进电压为0.1V, 输出电压范围为20V~36V,输出电流为0~2A。可显示预置电压,实测电压,实测电流,实测效率。该系统主要由最小单片机系统,PWM信号控制芯片 TL494,开关电源升压主回路,片上A/D以及片上D/A组成。系统通过键盘预置电压值送给TL494形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压间接推算出 电流并显示。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。
18、我们在项目中需要测试环境中的温度,湿度和大气压等参数,并依此来对测量数据进行校正,以求取得更精确的测试结果。我们就设计了一个基于RS485的测量温度,湿度和大气压的测量模块。可以在需要之时嵌入到系统之中。
19、本系统采用两块TI的MSP430F169单片机为主控芯片, 一块主机,一块从机,并采用专用的PWM控制芯片UC3525采用前置反馈的第一级DC-DC电路,稳定输入电压Ud,实现最大效率跟踪(MPPT),主机检测输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、和反馈波形与标准波形的相位差。从机跟踪标准频率,并发出与标准正弦波同频同相的两路驱动波形。第二级DC-AC电路根据从机发出来的驱动波形实现全桥逆变,输出与标准波形同频同相的正弦波,保证并网安全。根据主机采样来的电压电流信号进行处理,实现过流保护和欠压保护。
20、该仪器设备主要和翻斗式雨量计配套使用,实现降雨雨量的检测、存储、显示、告警。采用可充电电池和市电(市电转12VDC)双路供电模式。因此对电路功耗 要求较为严格,本电路采用TI公司超低功耗芯片MSP430f149作为主控制器,负责信号采集,电源管理,信息采集、存储和显示等功能。
21、在工业机柜设计及应用中,很多场合需要用到数显表头来显示一些非常重要的参数和测量结果。我们在项目中就设计了一款5位万用数码显示表头,通过RS485总 线来传输数据,通过板上译码电路来识别数据,保证了在一条总线上可以同时连接最多16个显示表头,节省了接口,同时也降低了设计风险,也节约了成本。
22、这个是2013年全国电子大赛J题 的作品,经过老师的悉心指导和两位可爱的小伙伴坚持,最终得到了一个不差的结果吧,最终全国高职组第二。
这个作品的控制器为MSP430F149,H桥驱动,DA控制,矩阵键盘输入,lcd12864显示,报警电路,现在说说题目几个重要的部分吧。
23、针对目标板上的双口RAM芯片的右端口进行读写测试,来检测右端口和内部存储地址的正确性。
24、这个作品是大二时候学校的工程设计。MCU用的MSP430F149,收音机模块用的TEA5767,温湿度用的DHT11模块,液晶用的2.4TFT触屏(ILI9325)。
回看到那时做的板子和软件界面,,,不得不嘲讽哈自己当时太菜比了,各位轻喷
26、本设计采用的CPU为TI公司的MSP430F5438A
本设计主要功能为 通过压力传感器检测出水口水压,与预设值比较进行PID控制,从而控制水泵工作频率,实现了恒压供水的闭环控制。
下图为整体系统的供电部分,使用LM2576S-15提供15V供电,LM2576S-3.3和AMS1117-3.3提供3.3V供电。
27、本设计采用的CPU为TI公司的MSP430F5438A
本设计主要功能为 通过压力传感器检测出水口水压,与预设值比较进行PID控制,从而控制水泵工作频率,实现了恒压供水的闭环控制。
下图为整体系统的供电部分,使用LM2576S-15提供15V供电,LM2576S-3.3和AMS1117-3.3提供3.3V供电。
28、本设计采用的CPU为TI公司的MSP430F5438A
本设计主要功能为 通过检测摇动2自由度游戏摇杆的角度(内部AD),从而改变2个舵机角度,超声波测距模块测量距离,并通过3位数码管显示出来,根据测量长度自动切换精度。
下图为整体系统的供电部分,使用LM2576S-5提供5V供电(舵机和数码管显示),AMS1117-3.3提供3.3V供电(MCU和超声波)。
29、这是一款电压表:电源部分用到TPS77701,核心MCU部分是MSP430F1611,输入采样部分用到了LM224
IN1处 输入被测电压可以测得电压值。
30、这是刚毕业时做的一个项目,一个手持式的非接触测温仪,采用的MSP430低功耗单片机,附件是整个项目的控制部分及电源部分,主MCU是MSP430F425,采用9V电池供电,电源芯片LDO TPS71550和TPS71533,能测量的温度范围-20℃~60℃,精度为0.1℃。现在看看当时的风格连自己都觉得不可思议,网络标号直接用数字、非模块化等等。。。
31、本 数控直流电流源以单片机MSP430F2274为控制核心,由D/A转换器TLC5615、ZLG7289、中文字库液晶显示块、放大电路和大功率调整电 路组成。通过4位键盘输入给定值,由D/A转换器将数字信号转换成模拟信号,经D/A输出电压作为恒流源的参考电压,以LM作为电压跟随器,利用晶体管平 坦的输出特性得到恒定的电流输出,最后用中文液晶显示输出。
32、采 用以MSP430F2274为核心的单片机系统来控制片内自带的10位AD转换模块的数据的输入并将其转换成模拟量输出同时单片机把输入的预值电流送数码 管显示,再根据输出的电压量来控制电流的变化,此方案的优点是输入的预值电流信号稳定且避免了大量的数据存储,所以电路设计和制作采用方案二。
33、基于MSP430F149为核心控制器的MP3播放器。MSP430F149最小系统是整体设计中最核心部分,它控制着系统的各个子模块的之间的协调运行,它设计的成功与否,直接关系到整个设计能否正常运行。
最小系统的话只要把JTAG接口和RST电路接出来即可。需要注意PUR管脚要用电阻接地,否则MCU会进BSL模式。