按标记浏览

  • RE: [参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:定制 PCB 问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1. 如果 PWR2_SWITCH 和 PWR2_GND 引脚意外切换、您将无法获得通常为1.8V 的 PWR2_OUT 来为 DMD 和 DLPC 供电。 我认为它不会直接影响 PWR4_OUT、但可能存在其他器件问题、因为内部 Vin 会对地短路。  
    2. 是的、这可能会损坏 DLPC3439、因为绝对最大额定值为3.60V。 除了滤波电容器之外、PWR4_OUT…
  • [参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:定制 PCB 问题

    Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2, TIDA-01226
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/750987/dlpdlcr4710evm-g2-custom-pcb-q…

  • [参考译文] DLP-LightCrafter-Display-GUI 更新闪存图像错误

    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPA3005, DLPC3439, DLPDLC-GUI, DLP4710EVM-LC
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1183828/dlp-lightcrafter-display…

  • RE: [参考译文] DLP4710:DLP 4710评估套件的 CAD

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    感谢您的耐心等待。 您是否需要 DLP4710 DMD 或 DLPC3439控制器的库文件?

    我们不支持 Eagle 或 Altium。 DLP4710 Gen2 EVM 的设计采用 Mentor PADS 完成、Gerber 文件可在 www.ti.com/.../tida-01226的参考设计中找到

    此致、
    Vivek
  • [参考译文] DLP4710:DLP 4710评估套件的 CAD

    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/721306/dlp4710-cad-of-dlp-4710-eval-kit

    器件型号:DLP4710
    主题中讨论的其他器件: DLPC3…
  • RE: [参考译文] DLP4710:120Hz 时为1920x1080帧?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Armen:

    感谢您关注 DLP 技术。

    DLPC3439控制器用于 DLP4710 DMD,在控制器数据表(7.2点)中有说明:

    " DLPC3439的并行接口最大输入时钟频率为150MHz、这意味着1920×1080时不能以120Hz 的频率支持像素输入"

    因此、对于2D 源、控制器无法在120Hz 时支持1920x1080、但是…
  • [参考译文] DLP4710:120Hz 时为1920x1080帧?

    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, DLPC3470
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/693808/dlp4710-1920x1080-frames-at-120hz

    器件型号:DLP4710
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] DLPA3000:系统参数测量

    Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3439
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/691585/dlpa3000-measurement-of-system-parameters

    器件型号:DLPA3000
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] DLP4710:1080 24p 支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我很好奇它如何在不使用3:2下拉的情况下从24Hz 输入实现60Hz 输出。 请您详细说明一下该机制吗?

    24Hz 源的1080p@72Hz 输出对我来说非常有趣、因为这正是我想要获得的结果。 在这种情况下、我只想再次检查 DLPC3439数据表中指定的62hz 限制是否不再相关。

  • RE: [参考译文] DLP4710:1080 24p 支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    1.如果我正确理解了您的答案、则异步模式似乎强制24p 输入的3:2下拉以60Hz 显示视频。 是这样吗?

    2.在同步模式下,我们可以获得1920x1080@24p 视频,并将其升级至72Hz 吗? DLPC3439数据表专门说明了它可以为1920x1080和1280x720信号支持高达62hz 的频率。

    3.您能否提供有关同步/异步模式切换的更多信息…

  • RE: [参考译文] DLP4710:1080 24p 支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 我正在询问 DLPC3439的 DLP4710配置。 刚才提到了 DLPC4422问题、因为它在24p 支持上几乎是同一个问题。

  • RE: [参考译文] DLP4710:1080 24p 支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 DLP 论坛! 您参考的 DLP4710是一款1080p DMD、它使用两个 DLPC3439控制器来驱动它、而不是 DLPC4422。 这是一个与您链接的帖子中引用的芯片组完全不同的芯片组。 您是否询问 DLPC4422配置或 DLPC3439设置?  

  • [参考译文] DLP4710:1080 24p 支持

    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/648865/dlp4710-1080-24p-support

    器件型号:DLP4710
    主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLP…
  • RE: [参考译文] DLPC3439:通过 SPI 发送数据

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey、

    请参阅 DLPA3005数据表的第7.5.1节、了解 SPI 协议信息、时序以及数据包的结构。 根据 DLPC3439中的设置和配置、需要在 DLPA3005中设置特定的寄存器。 请在同一文档的第7.6节中找到寄存器映射和寄存器说明。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的
    Sepeedah

  • [参考译文] DLPC3439:通过 SPI 发送数据

    Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/607850/dlpc3439-data-sent-via-spi

    器件型号:DLPC3439
    主题中讨论的其他器件:DLPA3005

  • RE: [参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    在本例中、左表用于主器件 DLPC3439、右表用于从器件 DLPC3439。

    在 Navneet 提到固件后、我必须知道引脚映射已相互切换。

    然后、我必须制作新电路板吗?

    或者、我们能否通过更换 DLPC3439的固件来解决此问题?

    谢谢!

    此致

    Yun-Seok Cho

  • RE: [参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    下表是 DLPC3439和 DMD 之间的引脚映射。

    您能否检查我是否使用的是正确版本的 ASIC?

    ASIC 与 EVM 配合良好。

    如果我使用了错误的 ASIC、您能提供正确的 ASIC 吗?

    此致

    Yun-Seok Cho

  • RE: [参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我仍然在为同一个问题而挣扎。

    引脚映射看起来不错。

    如果是这样、它只在下面显示垂直线的情况是什么?

    我认为 DMD 和 DLPC3439之间的阻抗完全匹配。

    如果连接器的引脚映射没有问题、我必须将注意力转移到另一个上。

    您能告诉我我我需要重点做什么吗?

    如果您告诉我您的电子邮件地址、我可以发送原理图文件和 MSP430代码。

    此致

    Yun-Seok…

  • RE: [参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cho、

    很高兴您找到问题并在最后解决

    您是否已检查您使用的 DMD 引脚映射选项? 看起来可能是 DMD 引脚配置错误。 在中检查8.3.10点

    www.ti.com/.../dlpc3439.pdf


    为了更好地理解、您可以向我分享您的原理图。 我在 e2e 朋友上向您添加了内容、请随时与您分享任何文档。


    谢谢、
    Navneet
  • RE: [参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的回答。

    我的 MSP430代码出错。

    修复错误后、它不再闪烁。

    为了验证代码、我将其下载到我的 EVM 并进行测试。

    与下图类似、EVM 显示了良好的默认图像。

     我还将其下载到我自己的 PCB 并进行测试。

    但它显示了与 EVM 不同的图像。

    图像是第二个图像。

    如图所示、它 仅显示垂直线条。

    我检查了 DMD 和 DLPC3439之间的所有信号…

  • [参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, TFP401
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/741486/dlp4710-led-dmd-is-blinking

    器件型号:DLP4710
    主题中讨论的其他器件: DL…
  • RE: [参考译文] DLP4710:DLP4711

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、

    让我尽可能地回答您的问题。

    这两种 TI 设计都适用于同一芯片组(DLP4710)、但 TIDA-01226较新、可提供更高的电流输出。 建议您在设计中使用 TIDA-01226。

    2. DLPC3439是显示芯片组,而 DLPC3479是光控制芯片组,也包括显示特性/功能。

    3、这里没有4711的材料。 请在 E2E 上接受我的朋友请求并向我发送私人消息…
  • [参考译文] DLP4710:DLP4711

    Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01226, DLP4710, DLPC3439, DLPC3479
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/753190/dlp4710-dlp4711

    器件型号:DLP4710
    主题中讨论的其他器件:
  • RE: [参考译文] DLPLCRD-GUI:在基于 Android OS 的器件上安装4710-G2 EVM 的 GUI

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirac、

    DLPLCRD-GUI 仅用于评估目的、不用作最终产品。 因此、只有 Windows 版本可用。

    在其核心、GUI 只需通过 I2C 接口发送和接收命令。 您可以开发自己执行相同功能的 Android 应用程序。 请参阅《DLPC3439软件编程人员指南》。

    此致
    Azad
  • [参考译文] DLPLCRD-GUI:在基于 Android OS 的器件上安装4710-G2 EVM 的 GUI

    Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRD-GUI, DLPC3439, DLPNIRNANOEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/754156/dlplcrd-gui-installing-gui-of-4710-g2-evm-on…

« 2 3 4 5 6 »