按标记浏览

  • RE: [参考译文] ISO15:ISO15内部上拉电阻器、用于计算总线上 ISO15的最大数量

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、

    A 和 B 输入的差分输入电阻(RID)最小为48K。  这在数据表第7页的接收器电气特性下进行了说明。 此外、您是否了解了 ISO1410?  它是 ISO15的推荐替代器件、并且引脚对引脚兼容。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • [参考译文] ISO15:ISO15内部上拉电阻器、用于计算总线上 ISO15的最大数量

    Other Parts Discussed in Thread: ISO15, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/754119/iso15-iso15-internal-pull-up-down-to-calculate-maximum-number-of-iso15…

  • RE: [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种方法可为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源;最佳解决方案取决于具体的应用需求。

    一种选择是使用变压器驱动 器,如 TI 的 SN6501,它在推挽配置下运行,次级侧有变压器和可选低压降稳压器(LDO)(图1)。  SN6501 能够 提供高达1.5W 的功率来提供隔离式电源。 该器件可灵活用于几乎所有应用、因为变压器和匝数比可为电源提供必要的隔离额定值和输出电压。     如果您需要为其他器件提供隔离式电源…

  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为隔离式 RS-485节点生成隔离式电源?

    Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISOW1412
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713421/faq-how-do-you-generate-isolated-power-for-an-isolated-rs-485-n…

  • RE: [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]隔离式 RS-485器件需要哪种瞬态保护?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离式 RS-485器件上的瞬态保护取决于终端系统中预期的干扰类型(例如静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)或浪涌)以及所需的保护级别。  TI 的隔离式 RS-485收发器产品系列 将在集成收发器总线终端上针对浮动隔离接地提供一定程度的内部瞬态保护。 除此之外、通过适当的系统设计、您还可以使用隔离栅为这些瞬变提供高阻抗。 如果您不希望系统中出现差动瞬变,并测试 相对于终端设备接地的所有瞬变…

  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]隔离式 RS-485器件需要哪种瞬态保护?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/713419/faq-what-kind-of-transient-protection-do-you-need-with-isolated-rs-485-devices

    隔离式 RS-485器件需要哪种瞬态保护?

  • RE: [参考译文] ISOW7841:隔离

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adbel、

    是的、我们确实做到了。 我们有一些隔离式 RS-485收发器、它们将数字隔离器和 RS-485收发器集成到单个封装中。 有关这些产品的更多详细信息、请访问以下链接。 列出的所有 RS-485收发器也可用于 RS-422应用。 请注意、这些器件不集成电源、因此需要从外部为 VCC1和 VCC2供电。

    www.ti.com/.../products.html

    在上述器件中…

  • [参考译文] ISOW7841:隔离

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TIDA-00892, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730311/isow7841-isolation

    器件型号:ISOW7842
    主题中讨论的其他器件:ISOW784…
  • RE: [参考译文] ISO1410:引脚7和 PIN10连接到 GND?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    是的、ISO1410可以直接替代 ISO3088。 由于 ISO1410的 NC 引脚没有内部连接、因此它们可以接地而不会影响器件。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • [参考译文] ISO1410:引脚7和 PIN10连接到 GND?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/740818/iso1410-pin-7-and-pin10-connected-to-gnd

    器件型号:ISO1410
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISO7421:IL711隔离器的替代产品

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最接近 IL711的替代品是 ISO7720、ISO7720是一款额定温度为-55°C 至+125°C 的双通道数字隔离器。 电容耦合技术应适合您的应用。 如果您需要更多通道、我们还提供了 ISO7741 (四通道)或 ISO7761 (六通道)数字隔离器。  

    我们确实提供了一些集成隔离器+ RS-485收发器解决方案、但其中没有一个解决方案的额定温度为-55C。

  • [参考译文] ISO7421:IL711隔离器的替代产品

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7761, ISO7741, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/741286/iso7421-replacement-for-il711-isolator

    器件型号:IS…
  • RE: [参考译文] ISO7721:ISO 485

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    是的、ISO7721似乎可以正常替换光耦合器。 但是、您是否考虑使用 ISO1410来替代光电耦合器和收发器? 这将使您能够在一个器件中实现隔离式 RS485。

    尊敬的、
    Lucas Schulte
  • [参考译文] ISO7721:ISO 485

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747119/iso7721-iso-485

    器件型号:ISO7721
    主题中讨论的其他器件: ISO1410

    你(们)好,先生  

    UART 转…

  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410DWR RTM 计划

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我相信我们团队的一名成员发送了一封 PM/电子邮件。
    希望这解决了您的问题。

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、
    Abhi
  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410DWR RTM 计划

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    欢迎使用 TI E2E。 感谢您向客户推荐 ISO1410DWR!

    遗憾的是、我们无法在公共论坛中共享样片计划信息-对此深表抱歉! 但是、我们的一名团队成员将通过 E2E 私人消息(PM)功能与您联系、进一步讨论这一点。

    您是否有权通过您在 TI.com 注册时使用的电子邮件地址与您联系?

    此外、我们是否知道客户需要此终端应用的目的是什么…
  • [参考译文] ISO1410:ISO1410DWR RTM 计划

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725444/iso1410-iso1410dwr-rtm-schedule

    器件型号:ISO1410

    可能涉及的对象

    我的一位客户希望重新购买微芯片 HYC5000。
    我们建议他们使用 我们的 ISO308X 来重新处理它。
    他们想要调查一些新的解决方案…

  • RE: [参考译文] ISO3082:电路

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、  

    感谢您接受我朋友的请求。 我能够在私人信息中更好地看到原理图、并为您提供进一步的评论。 我在下面重点介绍了相关电阻器:

    2.电路中是否需要 R132、R13? 如果是、为什么?

    我在原理图中没有看到 R132、因此我假设您正在查询 R12和 R13。

    R13是 ISO3082接收器输出引脚的上拉电阻器。 当 R 的输出为高阻态时、这会将网络拉高 请参阅以下接收器功能表…

  • [参考译文] ISO3082:电路

    Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846984/iso3082-circuit

    器件型号:ISO3082
    主题中讨论的其他器件: ISO1410

    您好,ISO3082是半双工 IC…

  • RE: [参考译文] 具有隔离式电源的隔离式 RS-485、可降低成本

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我们有许多器件选项可供隔离式 RS-485解决方案选择。 请在下面找到客户可以选择的一些可能选项。

    1. ISOW7841 + THVDxxxx (RS-485收发器)
      1. 此解决方案在 ISOW7841中集成了隔离式直流/直流转换器、无需任何外部隔离式电源。
    2. SN6505 + ISO1410
      1. 此解决方案支持的输出功率高于 ISOW、并可根据速度、隔离额定值和其他因素灵活选择各种隔离式…
  • [参考译文] 具有隔离式电源的隔离式 RS-485、可降低成本

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISOW7841, ISO1410, ISO7741
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/817364/isolated-rs-485-with-isolated-power-supply-for…

  • RE: [参考译文] ISO1540:质量和可靠性数据、包括 FIT、MTTF 和 MTBF

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的耐心等待。 我现在有您请求的其他数据。  

    ISO721MMDREP:

    MTBF:2.36E+09小时

    时基故障:0.42

    ISO35MDW:

    MTBF:1.64E+09小时

    时基故障:0.61

    我还想指出、对于您请求的某些器件、我们提供的较新器件具有更高的隔离性能和功能性能:

    ISO721 -> ISO7710

    ISO35 --> ISO1410…

  • [参考译文] ISO1540:质量和可靠性数据、包括 FIT、MTTF 和 MTBF

    Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO721, ISO7710, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/825473/iso1540-quality-and-reliability-data-including-fit…

  • RE: [参考译文] ISO35:扇出和频率额定值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    感谢您在 E2E 上发布问题。 这是一个有趣的问题。  

    对于扇出、您是否在谈论这样的应用?  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01365

    扇出的实现方式将具有针对最大节点数和数据速率的一组限制。 您需要相应地在自动方向控制中设置逻辑。  

    我链接到的参考设计用于1:4扇出、可在自动方向控制下以200kbps 的速率工作。 这是使用 SN65HVD3082…

  • [参考译文] ISO35:扇出和频率额定值

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, ISO35, ISO3082, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/823827/iso35-fanout-and-frequency-rating

    器件型号:ISO35
    主题中讨论的其他器件…
1 2 3 4 5 »