按标记浏览

  • RE: [参考译文] ISO1050:https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=9bbb5170dbf2581056e4d7b2f396197a&view=csp

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    感谢您的参与、很高兴知道 ISO1410将满足您的要求。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • RE: [参考译文] ISO1050:https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=9bbb5170dbf2581056e4d7b2f396197a&view=csp

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回答。 为了告诉您真相、我阅读了一些有关 CAN 隔离器的信息、当时的想法就到了。 我不知道上面提到的 ISO1410或 ISO1500。 我想我可能会使用 ISO1410、这将是一个完美的解决方案。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Tamas Vashegyi

  • RE: [参考译文] ISO1050:https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=9bbb5170dbf2581056e4d7b2f396197a&view=csp

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    即使 CAN 和 RS-485都是差分通信接口、ISO1050也不能支持 RS-485信号。 尽管我们从未使用 RS-485输入测试过 ISO1050、但看起来 CAN 器件将能够通过您所述的脉冲。 虽然这看起来会起作用、但这里似乎有一些问题。 RS-485和 CAN 总线信号的极性也相互相反、这也使得这一过程变得有点复杂…

  • [参考译文] ISO1050:https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=9bbb5170dbf2581056e4d7b2f396197a&view=csp

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1500, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/934178/iso1050-https-ticsc-service-now-com-csm-id-csm_ticket-table…

  • RE: [参考译文] ISO1410:旁路电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    器件正常运行需要0.1µF μ F 电容、因此这是必需的。 额外的10µF 是一个建议、在某些条件下、它可以在很多方面帮助器件。

    10µF、如果为 ISO1410供电的电源受到严格的电流限制或离器件很远、则 Δ Σ 衰减会有所帮助。 10µF 在 EMC 测试期间 VCC 产生了大量 EMI 噪声、则本地 Δ Σ 可以非常方便地保持器件稳定、并且不会让其关闭…

  • [参考译文] ISO1410:旁路电容

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/919797/iso1410-bypass-capacitance

    器件型号:ISO1410

    您好!

    我对 ISO1410的旁路电容值有疑问。
    数据表建议将0…

  • RE: [参考译文] ISO1410:3.3V 或5V 电源是否会影响性能?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    Vcc2的输出差分电压将在3.3V 与5V 之间降低。 这将影响通信距离(3.3V 情况下的距离比5V 更小)。 此外、3.3V 收发器还应与网络上的任何5V 收发器兼容。

    尊敬的、
    卢卡斯

  • [参考译文] ISO1410:3.3V 或5V 电源是否会影响性能?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781290/iso1410-will-3-3v-or-5v-supply-influence-the-performance

    器件型号:ISO1410

    大家好、

    客户在其设计中使用 ISO1410B、但他们只有3.3V 的板载电压。

  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410是否有任何电源序列?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lucas-San。

    感谢您的支持。
    一旦我知道了这个比率、我就会告诉你。
  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410是否有任何电源序列?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    Vcc1和 Vcc2电源是独立的、它们之间没有特定的电源定序要求。

    2.客户可以在关闭电源后立即打开设备。此问题不会出现。

    Vcc1/Vcc2在加电和断电时期望的斜坡速率是多少?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • [参考译文] ISO1410:ISO1410是否有任何电源序列?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/782203/iso1410-is-there-any-power-sequence-for-iso1410

    器件型号:ISO1410

    大家好、团队成员。

  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410输出电压纹波

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrick、

    我要关闭线程。 如果您需要进一步的帮助、请创建新主题。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410输出电压纹波

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrick、

    您是否能够重新发布原理图和波形? 否则、我们必须很快关闭该线程。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • RE: [参考译文] ISO1410:ISO1410输出电压纹波

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    您所提到的原理图和波形在您的帖子中缺失、您能否再次发布它们? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • [参考译文] ISO1410:ISO1410输出电压纹波

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/779217/iso1410-iso1410-output-voltage-ripple

    器件型号:ISO1410

    您好!

    我的客户是业界领先的步进伺服客户…

  • RE: [参考译文] ISO7742-Q1:适用于汽车项目的隔离式 RS232、RS485 CAN 收发器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akhil、

    如果您正在寻找隔离式 RS-232、RS-485和 CAN 收发器的单芯片解决方案、可以使用以下器件。

    采用 WB SOIC-16和 WB SOIC-8封装的 CAN -> ISO1042均符合汽车标准。
    2. RS-485 -> ISO1410/12、您可以根据需要半双工或全双工隔离式 RS-485器件而选择这两种器件中的一种、这些器件不符合汽车标准…
  • [参考译文] ISO7742-Q1:适用于汽车项目的隔离式 RS232、RS485 CAN 收发器

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/784526/iso7742-q1-isolated-rs232-rs485-can-transceivers-for-automotive…

  • RE: [参考译文] ISO7721:有关 RS232 & amp 的隔离器应用;RS485

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    客户是否打算隔离 R、RE、D 和 DE 引脚? 如果是、客户将需要 ISO7741等4通道隔离器。 否则、ISO1410将是集成了隔离功能的单芯片解决方案。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • [参考译文] ISO7721:有关 RS232 & amp 的隔离器应用;RS485

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, MAX3221, ISO1410, THVD1450, ISO7741, ISOW7841, THVD1451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/782286/iso7721-isolators…

  • RE: [参考译文] ISO1410:是否应在新设计中使用?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar:
    非常感谢您的及时支持和详细回答。
  • RE: [参考译文] ISO1410:是否应在新设计中使用?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    感谢您联系我们、了解 ISO1410。 器件 ISO1410是 TI 的最新一代隔离式 RS-485收发器、性能优于 ISO3082。 以下几点列出了 ISO1410相对于 ISO3082的一些优势。 谢谢。

    1. 采用开关键控(OOK)架构。
    2. 支持宽逻辑侧(1.71V 至5.5V)和总线侧(3V 至5.5V)电源电压。
    3. 提高了 EMC 性能。
    4. 符合 PROFIBUS…
  • [参考译文] ISO1410:是否应在新设计中使用?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410, PROFIBUS
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787278/iso1410-should-be-used-in-new-design

    器件型号:ISO1410
    Thread…
  • RE: [参考译文] ISO3086:使用半双工?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    是的、您可以执行此操作、但如果您使用的是半双工收发器、则最佳选择。 您是否看过 ISO1410? 这是我们最新的隔离式半双工收发器。

    尊敬的、
    卢卡斯

  • [参考译文] ISO3086:使用半双工?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO3086, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755762/iso3086-half-duplex-use

    器件型号:ISO3086
    主题中讨论的其他器件: ISO1410

    ISO3086是否可以通过短接…

  • RE: [参考译文] ISO15:ISO15内部上拉电阻器、用于计算总线上 ISO15的最大数量

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回复。

    是的、我看到 A 和 B 之间的电阻最小值为48K、但我不太清楚、因为器件 IO 原理图第17页中也写了这个值、即每个输入上都有180k 欧姆电阻器...

    那么、我是否可以得出以下计算结果:输入接收器在 Rpull_up=36k 欧姆、Rpull_down=36k 欧姆和 Rab=48k 欧姆的条件下极化(获得此类极化会非常意外)?

1 2 3 4 5 »