按标记浏览

  • RE: [参考译文] TXB0104:TXB0104 GPIO 压降

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有能够处理这三个信号的单电平转换器。

    SWDIO 线路可由 TXS0101处理;两条单向线路可由 SN74AXC2T45或 SN74AXC2T245处理。

  • [参考译文] TXB0104:TXB0104 GPIO 压降

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T774, TXS0104E, SN74AXC2T245, TXS0101, SN74AXC2T45, SN74AUP1G17
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928317/txb0104-txb0104…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:信号完整性

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shreyas、您好!

    感谢您的输入和支持。

    客户使用 TXS0101/2模型进行仿真、并有少量疑问、如下所示:

    •    如果电平转换器通过开关? 或再生 类型?

    •    如果是直通开关、则 IBIS 模型中不包含延迟。

    •    我们观察 到电平转换器正在以0重新生成信号, 看不到输入到输出之间的延迟。

    请您对此进行澄清

    为什么模型正在重新生成?

    为什么模型中不包含传播延迟?

    在下面的快照中…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:信号完整性

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑使用其他 TXS 模型之一来查看它是否可以满足仿真要求。
    TXS0101/2/4的内部结构相似。
  • [参考译文] TXS0104E:信号完整性

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/699916/txs0104e-signal-integrity

    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件: TXS0101

    大家好、

    我的一位客户正在使用…

  • RE: [参考译文] TXS0102 VIH 规格 问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    我查看了 TXS0101数据表并进行比较、发现第一行应该是1.65V 至1.95V、其中 VIH 为 VCCI- 0.2V。
    我将记下这一点并要求更新。
  • [参考译文] TXS0102 VIH 规格 问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/721415/txs0102-vih-spec-question

    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件: TXS0101

    您好、先生、

    我是否可以知道 TXS0102数据表中下面红色框中的区别…

  • RE: [参考译文] TXS0102:关于"VIH 高电平输入电压"在6.3建议运行条件中。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya -圣

    我认为需要根据 TXS0101数据表的 VIH 电平进行更新。 我将对此进行更正。 感谢您的指出。
    最小值-最大值可能在6.5k 到15k 之间变化。
    3.我们没有在设计中模拟信息。 根据下面列出的应用手册进行的粗略计算、我计算出的电阻约为20-50欧姆。 请注意、这不是在 PVT 角上、因此偏差可能更高。
    www.ti.com/.../scea056…
  • [参考译文] TXS0102:关于"VIH 高电平输入电压"在6.3建议运行条件中。

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710353/txs0102-question-about-vih-high-level-input-voltage-in-6-3-recommended-operating…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:TXS0104E

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我想说、从一般的高级概述来看、TXS0101架构与 TXS0104e 非常相似。
    2之间的规格可能存在一些差异。
    TXS0108与所有其他 TXS 系列器件略有不同。
  • [参考译文] TXS0104E:TXS0104E

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0104E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/685482/txs0104e-txs0104e

    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件:TXS0101

    您好,  

    我今天在电路板上使用 TXS0101…

  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于"源电流10mA"的含义--这是瞬态还是直流电源要求? 您是否尝试将10mA 驱动至继电器或 LED 或其他设备? 如果是这样、我建议使用 SN74LVC1T45等推挽驱动器、或者您可以使用 TXS 进行电平转换、然后使用常规缓冲器来提供增加的电流。

    如果您可以提供原理图或方框图、这将有助于我了解您要做的事情。
  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最后一个问题、这是否支持高达10mA 的驱动源?

    谢谢、
    Loie
  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0101在您的应用中不应有任何问题。

    还有 LSF 系列--如果你想了解更多关于这些的信息,我们有一个简短的视频系列,详细介绍了它们及其工作原理: training.ti.com/LogicMinute
  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于以3.3V 电压运行的漏极开路系统、您建议使用哪种双向缓冲器?

    谢谢、
    Loie
  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    TXS0101是一款相当复杂的器件、包括有源和无源转换元件。 当在相反的引脚上看到上升沿时、它包括一次性驱动输出一段非常短的时间、但否则驱动强度来自驱动器(用于灌电流)或上拉电阻器(用于拉电流)。

    请原谅我的作品。  如果驱动器强制将引脚 A 置为低电平、则电流将从 B 灌入驱动器。  如果驱动器将引脚 A 强制为高电平、则中心开关将处于"高阻抗"模式…

  • [参考译文] TXS0101:TXS0101YZP 的驱动强度是多少?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, SN74LVC1T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687513/txs0101-what-is-the-drive-strength-of-the-txs0101yzp

    器件型号:TXS0101
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TXS0102:TXS0102技术问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    是的、TXS0101采用与 TXS0102相同的技术构建。

    4通道和8通道版本的设计略有不同、但电阻器值的容差类似。
  • RE: [参考译文] TXS0102:TXS0102技术问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    您的所有评论也适用于 TXS0101、对吧?

    此致、
    Satoshi
  • [参考译文] TXS0102:TXS0102技术问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691074/txs0102-txs0102-technical-question

    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件: TXS0101

    您好!

    下面我想问一些有关…

  • RE: [参考译文] SN74LVC8T245:类似组件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在您的帖子中遗漏了该帖子!

    没有完全匹配的地方,但是我认为 SN74LV1T125 (低电平有效 OE)或 SN74LV1T126 (高电平有效 OE)可能适合您--假定您只需要一个转换方向(A1 -> B1)。 这些器件设计为使用单电源、因此它们不能像 LVC1T 器件那样进行大的电压跳变、但它们可以执行3.3V -> 5V 或1.8V -> 3.3V (两个最典型的电压转换要求…
  • [参考译文] SN74LVC8T245:类似组件

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC1T45, SN74LV1T125, SN74LV1T126, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756687/sn74lvc8t245-similar-component

    器件型号…
  • RE: [参考译文] TXS0102:TXS0102:输出信号不正确

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我们可以选择板载双通道电平转换器。 如果我们有另一个设计版本,我们最好为 MDIO 线路使用一个线路转换器,因为它是双向的,并且在从处理器右侧输出时直接连接 MDC。

    在这种情况下、TXS0101对我们来说是好的?

    在目前的情况下,在 MDC 线路上增加任何外部上拉电阻是否会对我们有利呢?

    现在的2伏 MDC 电压是否有可能低于该电压?

    此致…

  • [参考译文] TXS0102:TXS0102:输出信号不正确

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626606/txs0102-txs0102-output-signal-not-proper

    器件型号:TXS0102
    Thread 中讨论的其他器件…
  • [参考译文] LSF0108:双向缓冲器

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177931/lsf0108-bidirectional-buffer

    器件型号:LSF0108
    主题中讨论的其他器件:TXS0101

    您好、专家、

    客户 正在搜索需要在 LPC IRQ…

1 2 3 4 5