按标记浏览

  • RE: [参考译文] TXS0104E-Q1:IBIS 模型

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0101的 IBIS 模型在电气上应相似。

  • [参考译文] TXS0104E-Q1:IBIS 模型

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967613/txs0104e-q1-ibis-model

    器件型号:TXS0104E-Q1
    主题中讨论的其他器件:TXS0101

    您好!

     我们需要用于 TXS0104EQPWRQ1的…

  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101:HiZ 状态下的 I/O 电平解释和上拉影响

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    非常感谢您的快速回答。  

    我有我搜索到的所有答案。  

    很抱歉、我在 Gmail 收件箱中没有发现这种情况的图片。  

    此致、

  • RE: [参考译文] TXS0101:TXS0101:HiZ 状态下的 I/O 电平解释和上拉影响

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "图像"链接到您的 Gmail 收件箱。 请告诉我们您的密码。 ;-)

    上拉电 阻已断开;请参阅[常见问题解答]如果 OE 引脚被置为保持 IO 上的高阻抗、它是否会断开 TXS 器件中的内部上拉电阻器?

    高输出电压由上拉电阻器生成、因此输出端的任何实质性负载都会导致这些电阻器上的压降。 只要输出连接到高阻抗 CMOS 输入、输出电平就会足够高。

    指定的…

  • [参考译文] TXS0101:TXS0101:HiZ 状态下的 I/O 电平解释和上拉影响

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/898801/txs0101-txs0101-i-o-level-interpretation-and-pull-up-impact-in-hiz-status

    器件型号:TXS010…
  • [参考译文] 汽车双向电平转换器

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0102-Q1, LSF0102-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872652/automotive-bidirectional-level-shifter

    主题中讨论的其他器件:TXS0101TXS0102…
  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877929/txs0108e-txs0108e

    器件型号:TXS0108E

    连接电路(传感器侧):

    传感器输出波形:

      

    :风向传感器输出(WIN_DIR 0…

  • RE: [参考译文] TXS0102:PSpice 模型

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toan:

    我看到有一个适用于 TXS0101的 HSpice 模型。 可以改用它吗?

    此时、由于缺少资源、我们无法为 TXS0102器件创建 PSpice 模型。

  • [参考译文] TXS0102:PSpice 模型

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873602/txs0102-pspice-model

    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件: TXS0101

    我想申请 TXS0102 SMBus/I2C 电平转换器的…

  • RE: [参考译文] TXS0101:关断状态

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、您好!

    是的、当任一电源为0V 时、所有 I/O 均处于高阻态

    谢谢!

    卡兰

  • RE: [参考译文] TXS0101:关断状态

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.5节中的 Ioff 规格显示了在任一电源关闭时所有 I/O 均为高阻态。

  • RE: [参考译文] TXS0101:关断状态

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    请让我确认。 当 OE 为低电平时、器件在以下两种情况下均处于高阻态。

    1) 1) VCCA =打开、VCCB =关闭

    2) 2) VCCA =关闭、VCCB =打开

    此致、

    渡边俊弘  

  • RE: [参考译文] TXS0101:关断状态

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS0101具有 OE 输入、用于通过将 OE 设为低电平来禁用器件、从而将所有 I/O 置于高阻态。

    " VCCA 必须小于或等于 VCCB、VCCA 不得超过3.6V"这一要求是由偏置电路引起的。 由于电源是通过内部电路相互连接的、因此这种情况需要始终保持为真。

    谢谢!

    卡兰

  • [参考译文] TXS0101:关断状态

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875207/txs0101-switch-state-of-power-down

    器件型号:TXS0101

    您好!

    我认为 TXS0101是 MOSFET 基极电平转换器。 因此、只有一侧电源打开…

  • RE: [参考译文] TXS0101:高电平输出电压与电流间的关系图

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL/IOL 图实际上只显示开关的电阻(输出电压是输入电压加上开关上的压降)。

    kΩ 高电压、kΩ 关断、输出电压由上拉电阻器(标称值为10k Ω、在 PVT 上介于6.5kΩ Ω 和15k Ω 之间)确定、即 VOH = VCC−RPU×IOH

  • [参考译文] TXS0101:高电平输出电压与电流间的关系图

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/883195/txs0101-graph-of-high-level-output-voltage-vs-current

    器件型号:TXS0101

    您好!

    我们可以找到"低电平输出电压(VOL (Bx))与低电平电流(IOL (Bx))"的数据表。 "高电平输出电压与电流间的关系…

  • [参考译文] SN74LXC8T245:单通道双向电压转换器、具有施密特触发输入、方向控制引脚、可从3.3V 转换到5V

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74LVC1G17, SN74LV1T125, SN74LV1T126, TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004959/sn74lxc8t245-single-channel-bidirectional…

  • [参考译文] TXS0104E:MPN 的 IBIS 模型:TXS0104ERGYR

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992178/txs0104e-ibis-model-of-the-mpn-txs0104ergyr

    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件:TXS0101

    我想拥有 MPN 的…

  • [参考译文] SN74LV1T125:将两个 SN74LV1T125连接到1.8V 至5V 的电平转换

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74LVC2T45, SN74AHC1G125, TXS0101, TXB0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996826/sn74lv1t125-connect-two-sn74lv1t125…

  • [参考译文] TCA9406:IBIS 模型请求

    Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TXS0101, TXS0102
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159960/tca9406-ibis-model-request

    器件型号:TCA9406
    主题中讨论的其他器件: TX…
  • RE: [参考译文] 推荐电平转换 IC

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加斯特、

    TXS0101可能是您要查找的器件。 1位电平转换器、具有漏极开路输出、使能引脚、可在3.3V 和1.8V 之间切换。 请记住、Vcca 必须小于或 Vccb、因此 Vcca 需要为您的1.8V 侧。 数据表中有一个基本上就是您的设置的图:


    谢谢、
    Rami

  • [参考译文] 推荐电平转换 IC

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980795/recommend-level-conversion-ic

    主题中讨论的其他器件:TXS0101

    大家好、

    我想找一个电平转换 IC、您能帮我吗? 以下是我的要求:

    OE…

  • [参考译文] TXS0101:可将 OE 与 TXS0101上的 VccB 电压相连

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017048/txs0101-possible-to-connect-oe-with-vccb-voltage-on-txs0101

    器件型号:TXS0101

    您好!

    作为典型应用…

  • TXU0101: 咨询一个3态输出的逻辑器件

    Part Number: TXU0101
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

    TI的专家:

        咨询一个需求,看能否有满足如下需求合适的三态输出器件。

    其中OE使能信号,可以动态切换高电平有效或低电平有效,当设置高电平使能时,输出外部的要么是高电平,要么是高阻状态。当设置为低电平有效时,输出外部要么是低电平,要么是高阻状态。

    目前查看了贵司的TXU0101,TXS0101,SN74LV1T126D等系列的逻辑器件。OE有效电平都只能二选一。

    如果能在OE外增加一个…

  • [参考译文] TXS0101:不要使用 PSPICE 模型、而是 HSpice 模型

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115542/txs0101-don-t-you-have-pspice-model-instead-of-hspice

    器件型号:TXS0101

    大家好、

    我想知道是否可以使用 TXS0101…

1 2 3 4 5