PCIe 唤醒信号实际上是漏极开路、需要一个外部上拉电阻器。 这需要一个能够处理开漏信号的转换器、即 TXS0101或 LSF0101。
PCIe 唤醒信号实际上是漏极开路、需要一个外部上拉电阻器。 这需要一个能够处理开漏信号的转换器、即 TXS0101或 LSF0101。
您好!
如何在 LTSpice 中使用 TXS0101 HSpice 模型? 当我尝试在 LTSPICE 中使用 HSpice 模型时、我会收到以下错误:"Fatal Error: Troy converting to curly brace notice: Mismatched single quotes "in <:e2adm#V+92F61\k!m[2WD#{<F=3t5z…
霍东
我很高兴这个问题已经得到解决。 如果可能、请在此处进一步解释 Vccb 问题、以便 e2e 社区的所有成员都能从中受益。
电流钳位是否限制了 Vccb 电压电平?
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770062/txs0108e-q1-about-pull-up-resistor
器件型号:TXS0108E-Q1单击此链接、快速查找有关电压转换(电平转换器)器件的常见问题的解决方案。 本常见问题解答解答解答了有关这些器件的常见问题…… ………μ A …μ A…
当两侧的 I/O 未驱动为低电平时、开关关闭、电压由上拉电阻器决定。
TXS0101还具有 SPICE 模型、但我不知道它有多现实。
您可以使用 TXS0101 IBIS 模型。
请注意、TCA9406是无源开关、没有 SDA/SCL 驱动器或接收器。 您所得到的只是钳位二极管的行为。 (未对边缘加速器建模。)
因此、如果我使用稳压器的 POWER_Good 输出来确保加电完成+额外的 R/C 延迟、我应该位于安全侧。
谢谢、
如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC。
如果您知道需要多长时间、可以添加 R-C 电路以使 OE 电压缓慢上升、或使用 TLV809E 等复位 IC。