您好!
在 TXS0102数据表的第1页中…
您好!
我们是否具有这两个转换器可以支持的最大容性负载?
从数据表和应用手册来看、它从未指定绝对数字。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262099/txs0102-fall-time-spec
器件型号:TXS0102您好、
客户使用了 TXS0102、对下降时间测量有一些疑问、但到目前为止没有任何问题。
他们将其用于…
你好:
有一个项目用到C6748和TI的SN74LVC2T45MDCTTEP的芯片,如下是原理图,想用C6748的GPIO控制SN74LVC2T45MDCTTEP这个芯片,如果C6748和SN74LVC2T45MDCTTEP正常供电,C6748的GPIO能正常的控制SN74LVC2T45MDCTTEP的A1,A2脚的高低,但是我现在有一个应用场景,如下:
不给C6748供电…
1.The circuit design is as follows.
Looking at the circuit, is the design in push-pull driving mode? If not, what adjustments need to be made?
2. How to distinguish which drive mode it is?(open-drain or push-pull)
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247331/txs0102-level-translation
器件型号:TXS0102您好!
在我们的设计中、我们将 FT230XS-R…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243082/txs0102-schematic-check
器件型号:TXS0102您好
您能否帮助检查以下 TXS0102原理图以及是否需要调整…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207245/txs0102-input-voltage-spec
器件型号:TXS0102您好、
客户将 TXS0102用于1.8V 至3.3V。 对于 VIL、DS 规格最小值为0…