主题中讨论的其他器件:TXS0101
大家好、
好的一天
…https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212874/txs0102-schematics-review
器件型号:TXS0102大家好、
我们在 原理图中使用 TXS0102DCURG4电平转换器部分…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1213702/txs0102-voh-vih-vol-vil-spec
器件型号:TXS0102您好、TI 团队、
我们基于 SoC 参考设计、使用 TI TXS0102DCUR 在调制解调器 IC 和以太网交换机 IC 之间进行 MDC/MDIO 电压电平转换…
我们在使用 TXS0102 作为1.8V转3.3V电平转换时,发现芯片的驱动力不够。
所输出的信号频率为60HZ,实际测量输出端的波形,方波波形没有畸变,但是幅值只有2.2V,不能正常驱动后端芯片。
我们在另一块板上 用FPGA IO口直接与后端芯片通信,IO口设置为4mA就能正常驱动,测量波形幅值有3.0V。
我们试过在输出信号上加10K上拉电阻,可以解决这个问题,但是已做的板子没有预留上拉位置,希望通过软件的方式做到增大驱动力。
规格书上提到此芯片有推挽…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195289/txs0102-questions-of-txs0102
器件型号:TXS0102尊敬的 Jimmy
您能否帮助检查此芯片是否可以在 SMI 总线上以6MHz 的频率运行…
感谢您的建议。 当 TXS0102用于1.8V <->3.3V 时,OE 引脚应连接在何处? 它应该连接到1.8V 还是3.3V?
对于 I²C Ω、请使用 TXS0102 (它不需要外部上拉电阻器)。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194283/txs0102-push-pull-and-open-drain
器件型号:TXS0102大家好、
客户想知道该器件如何识别开漏或推挽信号?
或者它能够识别?
由于有一个10kohm 的集成上拉电阻、这是否会影响 推挽条件?