放大器论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
放大器论坛
话题
9750 个讨论
常见问题
[FAQ] 哪些精密放大器适用于逆变器和电机控制系统 (IMC)?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: LMV841-Q1 , OPA197 , OPA192-Q1 , OPA322-Q1 , OPA388-Q1 答 1: 逆变器和电机控制系统在电动车辆中用于使用脉宽调制来操控交流信号,从而最终控制车辆的直流电机,使驾驶员感觉转向和加速都很平稳。该系统的其他功能包括内部检测和保护特性以及再生制动所使用的电路。 位置检测: 加速和转向的关键功能要求车辆“知道”运动部件的位置,因此必须开发一个电路来进行相关检测。由于该功能非常重要,因此许多原始设备制造商…
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 哪些精密放大器适用于电池管理系统 (BMS)?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: OPA388-Q1 , OPA317-Q1 , OPA192-Q1 , TLV197-Q1 , OPA322-Q1 , OPA197-Q1 , OPA320-Q1 , OPA376-Q1 , OPA180-Q1 , OPA333-Q1 主题中讨论的其他器件:OPA322-Q1、OPA320-Q1、OPA388-Q1、TLV197-Q1、OPA197-Q1、OPA192-Q1、OPA317-Q1、OPA333-Q1、OPA180-Q1、 OPA376-Q…
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] LM358: 在多放大器封装中,我该如何处理任何未使用的放大器?
Cherry Zhou
Part Number: LM358 问: 如果您的设计使用多放大器封装(双通道、四通道),您可能会发现某些放大器未使用。在这种情况下,应该怎么办?
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 如何寻找现货替代器件?
Annie Liu
在目前这个供应受限的市场中,寻找器件的现货替代产品已成为一个热门话题。在许多情况下,某个器件可能缺货,但同样合适的器件可能有数千甚至数百万个,可立即满足您的需求。为了更轻松找到这些替代产品,TI 在产品选型表中添加了一个新的筛选功能,该功能可以显示某一产品系列的现货总数及其规格! 下面是 通用运算放大器产品 选型表,其中以蓝色突出显示了库存字段,以红色突出显示了参数搜索。 使用参数搜索 点击某个规格旁边的向下箭头将打开相应的框,您可以在其中输入所需的搜索变量。参数搜索栏右侧的结果表是符合搜索条件的器件列表…
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 我在输液泵设计中应该使用哪些精密放大器
Cherry Zhou
对于输液泵,有严格的法规来控制其安全特性,例如气泡混入检测和压力/遮挡传感器。还有许多不同类型的输液泵及其可能使用的位置。这可能会使设计输液泵系统的任务变得很困难。不过,凭借 TI 品类丰富的器件,我们将为您提供合适的解决方案。精密放大器最常见的系统包括: 气泡混入传感器 压力/遮挡传感器 电机电流检测。 气泡混入传感器用于防止向患者的循环系统中输送大量空气。该信号路径将使用光学或超声波传感器来检测气泡。该信号链中的放大器将用于 ADC 的信号调节。 技术规格 OPA392 …
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] AMC1411EVM: 移除 R3
Cherry Zhou
Part Number: AMC1411EVM 问:移除 AMC1411EVM 上的 R3 是否会导致任何问题?
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 哪些精密放大器适用于混合动力汽车/电动汽车 (HEV/EV)?
Cherry Zhou
由于全球环境条件、消费者情绪和政府法规的最新变化影响,市场对混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的需求有所增加。HEV/EV 为汽车领域带来了新的挑战,这些挑战主要围绕负责从电网中获取能量、储存能量并最终将其转换为车辆运动的动力总成。负责驱动此过程的系统可分为四个关键终端设备:车载充电 (OBC)、电池管理系统 (BMS)、直流/直流转换器 (DC/DC) 以及逆变器和电机控制 (IMC)。 请访问以下链接,了解特定于每个关键终端设备的常见问题解答: 电池管理系统 车载充电 +…
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 哪些精密放大器适用于电池管理系统 (BMS)?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: OPA322-Q1 , OPA320-Q1 , OPA197-Q1 , TLV197-Q1 , OPA333-Q1 , OPA317-Q1 , OPA376-Q1 电池管理系统 (BMS) 负责通过测量温度和检测电流泄漏或过流情况来监控电池的运行状况。此外,BMS 还负责管理各个电池的电压水平,以便均匀分布或获取放电、充电或再生中断中恢复的能量,从而延长系统寿命。 电流检测: 电流检测放大器必须能够快速监测电流并在发生泄漏/过流时检测到相应的情况…
已回答
3 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 如何选择适用于 4-20mA 现场变送器应用的放大器
Cherry Zhou
现场变送器是一个总称,用于常见的工业过程控制系统,如压力变送器、温度变送器和流量变送器。虽然 压力 、 温度 和 流量 变送器各自存在不同的设计难题和注意事项,但三者在信号调节方面仍有一些相似之处。 传感器会将压力、温度、流量等物理量转换为电信号。通常情况下,用于检测上述物理量的传感器(即桥式传感器、热电偶等)会产生小的差分电信号,需要进行放大。仪表放大器可用于放大信号并进行差分至单端转换。 图 1 - 简化版现场变送器实现方案 然后,放大的信号用于创建常见的 4-20mA 电流输出,以便将传感器数据传输到远程处理器…
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 为什么我的应用中的压摆率与运算放大器的数据表不符?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TS321 , TL074 , TLV9001 , OPA4991 , OPA2991 , OPA991 , LMV831 , OPA345 , LMV821-N , OPA377-Q1 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA376 , TLV376 , TLV9002 问:我的应用中的压摆率比运算放大器数据表中规定的值低,为什么会发生这种情况?
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
[置顶帖] 精品课程大发送! 高精度实验室 - 全差分放大器
0
4404
视图
1
回复
最新
1 年多前
由
Kane Wang
已回答
TINA-TI_TRA_CHINESE: opa855:High-Bandwidth TIA Design and Engineering Implementation
0
229
视图
7
回复
最新
5 小时前
由
JINGLIN XU
建议的答案
OPA828: 用3个OPA828搭建的仪表放大器,在测量共模抑制比时发现100mv量程/放大100倍时有过荷现象,即使共模电压为0V也有
0
378
视图
8
回复
最新
12 小时前
由
Links
建议的答案
LOG200: 关于LOG200电流输入方向,精密电流反相器/电流源仿真问题
0
156
视图
7
回复
最新
12 小时前
由
Links
建议的答案
OPA182: 我在实际应用中使用正负11V,给OPA182供电,是可以得到正负10V的跟随的,但是仿真输出却还是有2.5V的压降,实际结果和仿真对不上,虽然datasheet也写了共模输入电压(V+) –2.5,我该以哪个为准?
0
37
视图
2
回复
最新
1 天前
由
Eirwen
未回答
LMH13000: LMH13000 CW current output
0
38
视图
1
回复
最新
4 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
OPA452: 32路 opa452组成的一个PCB板 在使用一年以后,有5片不知什么情况失效了,请帮忙分析一下原因
0
133
视图
4
回复
最新
4 天前
由
Eric Ba
未回答
OPA2348: 针对偏压电化学气体传感器 TIA 电路输出信号上有 50Hz 波动原因
0
146
视图
4
回复
最新
4 天前
由
Daniel
建议的答案
THS3491: THS3491 双电源供电时发热严重,输出异常,单电源供电相对正常
0
129
视图
6
回复
最新
5 天前
由
Eric Ba
已回答
TLV9001: 供电电压与输入电压的关系
0
90
视图
2
回复
最新
6 天前
由
Eric Ba
未回答
BUF802: BUF802 input range
0
119
视图
4
回复
最新
6 天前
由
Alice
建议的答案
LMH6703: LMH6703运放能否实现单位增益?
0
76
视图
2
回复
最新
6 天前
由
Taylor
建议的答案
TINA-TI_SIMP_CHINESE: 采用TINA进行理想运放仿真时,进行交流扫描,设定不同的扫描起始频率后出现的波形不一致
0
122
视图
2
回复
最新
6 天前
由
Taylor
已回答
TLV3601EVM: TLV3601設計建議
0
174
视图
4
回复
最新
6 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
LMH6518: LMH6518 数据读取异常
0
338
视图
5
回复
最新
7 天前
由
Links
已回答
LMH6401: When the input differential signal of LMH6401 is attenuated, the common-mode voltage will also attenuate simultaneously.
0
221
视图
5
回复
最新
7 天前
由
chaoqiang chen
建议的答案
OPA549: OPA549做可调幅、调频电压源咨询
0
72
视图
1
回复
最新
7 天前
由
Lydia
建议的答案
TPA3116D2: The latest cycle product silk screen does not match the specification sheet. Please check if this silk screen is also correct
0
99
视图
2
回复
最新
8 天前
由
Lydia
建议的答案
TLV4112: TI 39 AFU
0
66
视图
1
回复
最新
8 天前
由
Lydia
建议的答案
TL074: 运放外围结构分析
0
149
视图
2
回复
最新
11 天前
由
Taylor
>