放大器论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
放大器论坛
  • 话题 9750 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 哪些精密放大器适合板载充电器 (OBC) 或直流/直流转换器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: OPA320-Q1 , OPA365-Q1 , OPA388-Q1 , INA333-Q1 , INA148-Q1 , OPA376-Q1 , OPA377-Q1 , OPA197-Q1 , TLV197-Q1 , OPA192-Q1 车载充电系统 (OBC) 负责交流功率从外部充电电源至车辆电池的传输和直流转换。在此过程中,系统必须检测是否有异常情况和潜在的安全隐患。 直流/直流转换器是一个降低或升高直流电压的电路。在混合动力汽车/电动汽车中,直流…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] 如何实现直流电源 0.01% 的恒流精度?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: INA188 实验室直流电源、半导体测试和电池测试需要准确的恒流和恒压输出直流电源。在环境温度变化为 ±5°C 时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。电源包括输出级、电流检测和电压检测电路、控制环路、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC),如图 1 所示。在本帖中,我将重点介绍需要低漂移和低噪声的电流检测级。要了解更多信息,请参阅技术文章 如何设计准确的直流电源 。 图 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] TI 是否提供有关隔离式转换器由于制造工艺、温漂和使用寿命导致输入电阻变化的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: AMC1300 , AMC1304M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1303E0520 , AMC1305L25-Q1 , AMC1303E2520 , AMC1305M25 , AMC1303M2510 , AMC1306M25 , AMC1304M05-Q1 , AMC1305M05-Q1 , AMC3306M25 , AMC1304L25-Q1 , AMC3302-Q1 , AMC3301 , AMC3302 , AMC1303E2510 ,…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] 有关运算放大器稳定性的文档

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我正在寻找 Tim Green 关于运算放大器稳定性的完整系列文档(由 15 个部分组成),在“信号”纲要中有涉及。 你们是否提供整个系列?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] 哪些精密放大器适用于逆变器和电机控制系统 (IMC)?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: LMV841-Q1 , TLV197-Q1 , OPA197-Q1 , ALM2402F-Q1 , ALM2403-Q1 , OPA192-Q1 , OPA322-Q1 , OPA388-Q1 逆变器和电机控制系统在电动车辆中用于使用脉宽调制来操控交流信号,从而最终控制车辆的直流电机,使驾驶员感觉转向和加速都很平稳。该系统的其他功能包括内部检测和保护特性以及再生制动所使用的电路。 位置检测: 加速和转向的关键功能要求车辆“知道”运动部件的位置…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] 用于实验室和现场仪表的精密放大器

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: OPA2206 , THP210 , OPA2182 , OPA2387 , OPA197 , OPA391 , INA821 , INA826 , LPV821 , OPA369 实验室和现场仪表中的 PRAMPS 分析实验室设备可在生命科学领域用于疾病的早期发现和药物开发。用于质谱、光谱分析和色谱分析的仪器需要高精度。精密放大器是信号调节和模拟信号处理设计的关键部分。 现场仪表设备涉及的测量范围很广泛,包括液体分析、压力和温度监测。数据记录器和过程控制等便携式现场仪器需要低功耗和低噪声…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: XTR106 , XTR117 , PGA309 TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] TI 是否有适用于 RTD 输入的集成式 4-20mA 变送器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: XTR105 , XTR112 , XTR108 TI 是否有适用于 RTD(电阻式温度检测器)输入的集成式 4-20mA 变送器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] 使用 4-20mA 电流环路变送器 (XTR) 进行设计:常见问题解答链接

    Annie Liu
    Annie Liu
    本帖子汇总了在使用 4-20mA 电流环路变送器进行设计时出现的常见问题,并提供了相应的解答链接。请注意,其他输出电流范围(例如 0-20mA 或 0-24mA)也很常见,以下链接中提供的观点也适用于这些范围。本帖子中的信息聚焦于 4-20mA 电流变送器背后的理论以及有关 TI XTR 电流变送器的常见问题。 在此处观看有关电流环路变送器的 TI 精密实验室系列视频: 视频 1: 4-20mA 电流环路变送器简介 视频 2: 电流环路变送器配置 视频 3: 模拟输入 2 线 4-20mA 变送器 视频…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • [FAQ] 如果我有多个 DAC 输出或多个共用电源和接地的传感器,我可以使用多个 XTR 器件吗?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C , ISO7310C , XTR300 我在具有多个输出通道的 DAC 上连接了多个传感器。我是否能够使用多个 XTR 器件为每个传感器传输 4-20mA 的电流信号?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    [置顶帖] 精品课程大发送! 高精度实验室 - 全差分放大器 0

    4404 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Kane Wang
  • 已回答

    TINA-TI_TRA_CHINESE: opa855:High-Bandwidth TIA Design and Engineering Implementation 0

    225 视图
    7 回复
    最新3 小时前
    由 JINGLIN XU
  • 建议的答案

    OPA828: 用3个OPA828搭建的仪表放大器,在测量共模抑制比时发现100mv量程/放大100倍时有过荷现象,即使共模电压为0V也有 0

    377 视图
    8 回复
    最新10 小时前
    由 Links
  • 建议的答案

    LOG200: 关于LOG200电流输入方向,精密电流反相器/电流源仿真问题 0

    154 视图
    7 回复
    最新10 小时前
    由 Links
  • 建议的答案

    OPA182: 我在实际应用中使用正负11V,给OPA182供电,是可以得到正负10V的跟随的,但是仿真输出却还是有2.5V的压降,实际结果和仿真对不上,虽然datasheet也写了共模输入电压(V+) –2.5,我该以哪个为准? 0

    37 视图
    2 回复
    最新1 天前
    由 Eirwen
  • 未回答

    LMH13000: LMH13000 CW current output 0

    37 视图
    1 回复
    最新4 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    OPA452: 32路 opa452组成的一个PCB板 在使用一年以后,有5片不知什么情况失效了,请帮忙分析一下原因 0

    132 视图
    4 回复
    最新4 天前
    由 Eric Ba
  • 未回答

    OPA2348: 针对偏压电化学气体传感器 TIA 电路输出信号上有 50Hz 波动原因 0

    145 视图
    4 回复
    最新4 天前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    THS3491: THS3491 双电源供电时发热严重,输出异常,单电源供电相对正常 0

    128 视图
    6 回复
    最新5 天前
    由 Eric Ba
  • 已回答

    TLV9001: 供电电压与输入电压的关系 0

    89 视图
    2 回复
    最新6 天前
    由 Eric Ba
  • 未回答

    BUF802: BUF802 input range 0

    117 视图
    4 回复
    最新6 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    LMH6703: LMH6703运放能否实现单位增益? 0

    76 视图
    2 回复
    最新6 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TINA-TI_SIMP_CHINESE: 采用TINA进行理想运放仿真时,进行交流扫描,设定不同的扫描起始频率后出现的波形不一致 0

    122 视图
    2 回复
    最新6 天前
    由 Taylor
  • 已回答

    TLV3601EVM: TLV3601設計建議 0

    174 视图
    4 回复
    最新6 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LMH6518: LMH6518 数据读取异常 0

    338 视图
    5 回复
    最新7 天前
    由 Links
  • 已回答

    LMH6401: When the input differential signal of LMH6401 is attenuated, the common-mode voltage will also attenuate simultaneously. 0

    220 视图
    5 回复
    最新7 天前
    由 chaoqiang chen
  • 建议的答案

    OPA549: OPA549做可调幅、调频电压源咨询 0

    72 视图
    1 回复
    最新7 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPA3116D2: The latest cycle product silk screen does not match the specification sheet. Please check if this silk screen is also correct 0

    98 视图
    2 回复
    最新8 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TLV4112: TI 39 AFU 0

    65 视图
    1 回复
    最新8 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TL074: 运放外围结构分析 0

    149 视图
    2 回复
    最新11 天前
    由 Taylor
>