• 话题 39496 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LM3881:LM3881 的 Cadj 的最小电容和最大电容是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Cadj 的最小电容值为 200pF,最大值为 2uF。 如需更多有关 LM388x 的常见问题解答,请在搜索栏中点击或键入标签[常见问题解答] LM388x。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:问题电流的测试条件是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    测试条件是 VCC = 3.3V 且 EN = 3.3V。因此它是 EN 为高电平时的工作电流。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果未对 VCC/VIN 施加电压,LM388x 的 FLAG 输出是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LM3880 , LM3881 输出将是高阻抗。LM3880 数据表的图 10 和 LM3881 数据表的图 6 显示了 VCC 之后的 FLAG。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果在 EN 信号保持有效时 VCC 下降至低于其最小工作电压, FLAG 输出的行为是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    如果 EN 保持有效且 VCC 下降至低于其最小工作电压时,则器件的行为是不可预测的。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:将 EN 引脚连接到 VCC 是否是好的做法?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    建议不要将 EN 引脚连接到 VCC。在上电期间,EN 电压应保持低于 EN 阈值,直到 VCC 上升到最低工作电压以上。如果将 EN 连接到 VCC,则 FLAG 输出上可能发生未定义的操作。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果在 EN 引脚上产生干扰,该干扰是否会影响 FLAG 输出?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    EN 引脚的运行不受干扰的影响。第一个计时器将在 EN 的上升阈值开始计数,但始终会在 EN 引脚无效(第一个输出 FLAG 释放之前)时复位。请参阅 https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/lm3880.pdf 的第 7.3.1 节 如果 EN 脉冲宽度小于延迟时间,则 FLAG 不响应。在整个上电序列期间,EN 脉冲应保持有效状态。如果 EN 在上电序列完成之前无效,则器件进入受控关断状态。请参阅 http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:如果在未完成上电/断电期间 EN 在 120ms 延迟内切换,器件会有怎样的行为?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    不接受在 120ms 内使 EN 有效或无效。请参阅下面的波形。 黄色表示 EN 信号,绿色表示 FLAG 1,粉色表示 FLAG 3。在 120ms 期间,EN 的干扰也不会重置 120ms,不能用于时序控制。 如需更多有关 LM388x 的常见问题解答,请在搜索栏中点击或键入标签[常见问题解答] LM388x。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM388x:LM388x 在初始化期间是否可启用外部电源轨?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    如数据表的“VFLAG 与 VIN (VCC)”部分所示,当 VCC 超过大约 0.8V 时,FLAG 电压将被拉至低电平。在真正的下拉开始之前,FLAG 电压达到大约 0.65V。如果外部电源轨的使能阈值高于 0.65V,则外部电源轨不应导通。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如何优化高功率密度降压转换器的热性能?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS62866 我的高电流应用散热受限,我想了解如何优化高功率密度降压转换器的热性能 - 特别是需要在 PCB 设计中考虑哪些因素,以便使 PCB 高效散热、降低工作温度 简而言之,布局对于优化高功率密度降压转换器的热性能至关重要。散热过孔在垂直散热中发挥着重要作用,必须将其放置在发热元件/器件的正下方或非常靠近发热元件/器件的位置。此外,阵列中并行过孔的有效热阻远低于单个过孔的有效热阻。因此,可以使用多个密集分布的过孔,实现更好的散热性能…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 在使用不同规格的引脚对引脚兼容栅极驱动器时,如何调整我的设计?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC27289 简介 通常,大多数 IC 采用业界通用封装,如 SOIC 和 DFN。即使在竞争器件中,许多器件都设计为具有相同的引脚排列,因此可以轻松替换或升级。由于过去一年出现了供货问题,导致越来越多的人希望将旧器件用作临时替代产品。但其中的一个问题是,旧器件可能无法与新器件的性能相匹配。 不过,设计人员可以采取一些措施来解决这些性能差异。 调整驱动强度 新器件往往具有更高的峰值拉电流和灌电流。其优势在于它可降低 FET…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    老师让做一个,12V锂电池供电,然后能有+-20V的正负电源输出,来给一个运放供电,还要要求+-通道都要有800mA的输出能力 0 已锁定

    1250 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 Eric Ba
  • 未回答

    TPS23882: TPS23882 0 已锁定

    831 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    UCC21710-Q1: Vdet的计算 0 已锁定

    876 视图
    5 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
  • 已回答

    BQ25750EVM: 请问ACDRV以10V电压驱动N沟道输入侧FET的时候,mos管导通后,源极电压为输入电压28V,MOS管不是关断了吗?电源如何输入进来呢? 0 已锁定

    645 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 ? ??
  • 已回答

    PMP10680: EN引脚外接的由LM431组成的大电流稳压器有什么作用? 0 已锁定

    585 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ79652-Q1: BQ79652 0 已锁定

    439 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ27Z561-R2: 芯片推荐 0 已锁定

    480 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Daniel
  • 已回答

    TPS65131: 输出±12V时,电源效率的问题 0 已锁定

    717 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 VIPER VIPER
  • 建议的答案

    TPS7A96: 如果并联了3个TPS7A96,如何使用LDO的Output sense pin 0 已锁定

    1616 视图
    10 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    UCC28911: The chip does not start up. 0 已锁定

    605 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ27427: BQ27427充放电状态检测反了 0 已锁定

    457 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 已回答

    BQ24737,这个元件的新型号或者替代产品是哪一个 0 已锁定

    850 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 meme wang
  • 建议的答案

    BQ24610: 充电异常 0 已锁定

    1179 视图
    8 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS2121: TPS2121RUXR 0 已锁定

    1367 视图
    10 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    LMQ61460-Q1: How to add an RC snubber circuit to the Inverting Buck Boost application to reduce the ringing of the SW node ? 0 已锁定

    1636 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 XP OU
  • 建议的答案

    TPS54560B: 没有电压输出 0 已锁定

    447 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    UC1825: 1825 0 已锁定

    465 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ33100: BQ33100应用问题 0 已锁定

    1452 视图
    7 回复
    最新9 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS5430: 用TPS5430做负压12V输出时,低频100Hz底噪纹波高出很多,不良率有10% 0 已锁定

    1003 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
  • 未回答

    BQ77216: BQ77216工作异常 0 已锁定

    744 视图
    8 回复
    最新9 个月前
    由 Daniel
<>