按标记浏览

  • RE: [参考译文] TIDA-00333:使用 RS485的隔离式主设备和隔离式从设备

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    请查看下面我的输入、谢谢。

    [报价用户="Norman Oliva">我们计划将其用于115.2kbps、这对于 TIDA-00333的100kbps 中继器是否会是一个问题 ? 似乎它已经超出了建议的数据速率?

    我认为应该考虑裕度、115.2kbps 应该可以。 如果需要、您可以在两个施密特触发器的输入端略微调整 RC 滤波器…

  • [参考译文] TIDA-00333:使用 RS485的隔离式主设备和隔离式从设备

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, TIDA-00333, ISO3082, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware…

  • RE: [参考译文] ISO7720:负载能力

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    ISO7720接受和输出单端 CMOS 逻辑输入/输出、此类逻辑信号通常仅限于 PCB 上的布线。 只要涉及电缆和更长的通信距离、就会使用 RS-485和 CAN 等差分通信接口。

    如果您需要10-100英尺范围内的通信、我建议在电缆两端使用 RS-485收发器。 如果您还需要隔离、则可以使用隔离式 RS-485器件。 ISO1410和 ISO1500是我们的两款最新隔离式…

  • [参考译文] ISO7720:负载能力

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO1500, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/913617/iso7720-load-capabilities

    器件型号:ISO7720
    主题中讨论的其他器件: ISO1…
  • [参考译文] UCC12050:软启动设计。

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162303/ucc12050-design-for-soft-start

    器件型号:UCC12050
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISO1410:使用此器件的电路板背面使用的开关电感器是否会对该芯片产生过大的噪声?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    不用客气!

    由于良好的 CMTI 和 I/O 逻辑结构、我们的隔离器通常对电源或 I/O 线路上的传导发射不敏感、因此不需要明确的指导。

    ISO14xx 器件中的内部通信频率也远高于推挽电源开关频率(100s kHz)。 由于存在这种差异、我们不希望这些开关节点影响隔离器的性能、因此在 PCB 的任一侧安装变压器不应成为问题。

    我们建议客户对其最终产品执行所有必需的…

  • RE: [参考译文] ISO1410:使用此器件的电路板背面使用的开关电感器是否会对该芯片产生过大的噪声?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔、

    感谢您的回答!

    它们确实关心 ISO1410下方安装的推挽式变压器的焊盘上的电感电压振铃。 在没有任何指导的情况下、他们将其移走了一些。 变压器是环形、因此变压器的电感效应应最小。 最好能获得一些有关如何将此类器件安装到 ISO1410的指导。

  • RE: [参考译文] ISO1410:使用此器件的电路板背面使用的开关电感器是否会对该芯片产生过大的噪声?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您发帖到 E2E! 请分享以下附加信息、以帮助我们了解 ISO1410的这一应用:

    1. 电路板背面的开关电感器连接到哪个信号、电源或 GND 线?
    2. 该电感器存储/耗散了多少功率?
    3. 该电感器的具体位置、以及隔离栅的哪一侧?
    4. 您是否特别关注 从耦合到 ISO1410子系统的开关电感器产生的辐射噪声或传导噪声?

    系统原理图和 PCB 布局的 PDF 可能最有见解…

  • [参考译文] ISO1410:使用此器件的电路板背面使用的开关电感器是否会对该芯片产生过大的噪声?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/963871/iso1410-will-a-switching-inductor-used-on-the-back-of-a-board-using-this…

  • RE: [参考译文] ISO1410:电源电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    当 Vcc2为3.3V 时、ISO1410 ICC2电源电流类似于500kbps 时的 ISO1450 ICC2电源电流。当 Vcc2为5V 时、ISO1410 ICC2电流消耗略高于 ISO1450 ICC2电流。这是 ISO1410驱动器压摆率控制实现的结果。 请参阅下面的数据表电源电流典型曲线与数据速率的比较…

  • [参考译文] ISO1410:电源电流

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1450, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/967102/iso1410-supply-current

    器件型号:ISO1410
    主题中讨论的其他器件:ISO1450

    您好!

    在相同数据速率…

  • RE: [参考译文] DDR3信号探针

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    可能像 AMC3306M25这样的隔离式 ADC 、才是可行的方案。 隔离式放大器目前没有满足您要求的带宽。   

    您的设计是否允许 ADC 运行?  

    此外、隔离论坛更适用于 ISO7741或 ISO1410等数字隔离器件。 如果您确实要隔离模拟 信号、那么我可以将您重定向到放大器论坛。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • [参考译文] DDR3信号探针

    Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M25, ISO7741, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/946756/ddr3-signal-probe

    主题中讨论的其他器件:AMC3306M25ISO7741IS…
  • RE: [参考译文] ISO3082:ISO3082DWR:关于 ESD 保护。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    您在 ISO3082数据表中看到的 ESD 保护是 HBM ESD、不同于 IEC 61000-4-2 ESD。 器件中的 HBM ESD 保护旨在保护其免受 ESD 控制环境中器件处理过程中可能发生的任何 ESD 事件的影响。 这意味着、HBM ESD 保护仅用于在器件首次组装在组装地点的 PCB 上时保护器件。

    IEC 61000-4-2是适用于终端设备的不同…

  • [参考译文] ISO3082:ISO3082DWR:关于 ESD 保护。

    Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949642/iso3082-iso3082dwr-about-esd-protection

    器件型号:ISO3082
    主题中讨论的其他器件:
  • RE: [参考译文] ISO1410:硬件审核_ISO1410BDWR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dushmantha

  • RE: [参考译文] ISO1410:硬件审核_ISO1410BDWR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manjunath:

    更新的原理图看起来不错。

    此致、

    Dushmantha

  • RE: [参考译文] ISO1410:硬件审核_ISO1410BDWR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushmantha、

    感谢您的快速回顾评论。

    我的答案包含以下内容:

    kΩ kΩ 线路使用1k Ω 至10k Ω 的上拉或下拉电阻器来限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。

    Manjunath: 在设计中进行了记录和更新

     kΩ 接收器被禁用时、在 R 输出上使用10k Ω 上拉电阻器以实现逻辑高电平。

    Manjunath:在设计中进行了记录和更新

    ISO14…

  • RE: [参考译文] ISO1410:硬件审核_ISO1410BDWR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manjunath:

    感谢您分享您的原理图。

    原理图对我们来说很好。 您可以使用以下可选指南来提高抗噪性能。

    • 在使能 kΩ 中 kΩ 1k Ω 至10k Ω 的上拉或下拉电阻器、以在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。
    •  当 kΩ 器被禁用时、在 R 输出上使用10k Ω 上拉电阻器以实现一个逻辑高电平。
    • ISO1410总线引脚受到相对于 GND2的16kV…
  • [参考译文] ISO1410:硬件审核_ISO1410BDWR

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/952614/iso1410-hardware-review_iso1410bdwr

    器件型号:ISO1410

    尊敬的 TI 团队:

    请查找随附的"ISO1410BDWR…

  • RE: [参考译文] ISO1044:ISO1044的调试提示/工具

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    这是一个非常广泛的要求,最好是强调一个更具体的问题。 例如、问题是收发器损坏还是丢包? TX/RX 或 CANH/CANL 信号是否存在异常行为?

    调试 CAN 总线与调试任何其他传递信号的器件类似。 首先了解正确执行器件/网络的预期结果、然后在较高层面量化/总结观察到的任何问题、然后应用 EE 调试技术、例如使用示波器来尝试确定问题的根本原因。

    下面是一个介绍基本…

  • [参考译文] ISO1430:总线侧电源电流

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/955756/iso1430-bus-side-supply-current

    器件型号:ISO1430
    主题中讨论的其他器件:ISO1410

    大家好、

    我的客户在…

  • RE: [参考译文] ISO3082:使用 RS485的隔离式主设备和隔离式从设备

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼、您好:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    遗憾的是、您的波形未附加到您的帖子。 是否可以再次将图像添加到此主题? 在附加图像时、您可以按照以下步骤操作。

    此外、请确保包含以下信息。

    1. RS-485总线上有多少个节点?
    2. RS-485总线是如何端接的?
    3. 这些波形是否在 ISO3082 A/B 引脚上探测?

    最后、您可以在较新的设计中考虑我们最新的 ISO1410…

  • [参考译文] ISO3082:使用 RS485的隔离式主设备和隔离式从设备

    Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1500, ISO1410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/960158/iso3082-isolated-master-and-isolated-slave-using-rs485

  • RE: [参考译文] ISO1410:在 A 和 B 线路上未观察到任何活动

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    哦、我现在看到引脚14应该是 NC、我们的原理图中出现了错误。 感谢您指出这一点!

    Chandrasekhar DVS

« 4 5 6 7 8 »