按标记浏览

  • [参考译文] TXS0108E:通过 TXS0108E 时无法获得5V/3.3V 的1PPS

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272057/txs0108e-i-am-not-getting-1pps-which-is-of-5v-3-3v-when-passed-through-tx…

  • [参考译文] LSF0108:LSF0108和 TXB0108电平转换器组合

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXS0108E, LSF0108, TXB0108, TXU0304, TXU0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266798/lsf0108-combining-of-lsf0108-and-txb0108…

  • [参考译文] LSF0108:LSF0108

    Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270431/lsf0108-lsf0108

    器件型号:LSF0108
    主题中讨论的其他器件: TXS0108E

    大家好!

    在某些情况下、我需要两侧的信号都是3…

  • [参考译文] TXS0108E:输出电压不稳定

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266890/txs0108e-output-voltage-instability

    器件型号:TXS0108E

    您好、TI 团队、

    我们发现使用 TXS0108E 将3.3V 传输到5V…

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E 器件是否冷备援

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267098/txs0108e-is-the-txs0108e-device-cold-spared

    器件型号:TXS0108E

    大家好、

    我的客户有一个关于使用 TXS0108E…

  • [参考译文] TXB0104:TXB0104是否可以从1.2V 移位至3.3V 应用于 SPI、GPIO 和 JTAG?

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, SN74AXC1T45, TXB0104, TXB0108, TXU0304, TXU0104, TXS0108E, SN74AUC125, SN74AXC4T774, SN74AVC2T244
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic…

  • TXS0108E: VCCA、VCCB工作耗电流

    Part Number: TXS0108E

    Hi Engineers,关于TXS010X系列电平转换芯片,我想咨询有关VCCA、VCCB这两个输入参考电压域的耗流情况。

    在芯片规格书中,我看到电气特性章节中,关于VCCA、VCCB电流要求都是uA级别,如图所示,但是这种结果的条件都是输入输出开路情况,如果是带载不同频率接口情况下, VCCA、VCCB的耗流是否会有增加?能否提供VCCA、VCCB在不同频率接口带载下这两路电源的耗流情况,谢谢!!

  • [参考译文] TXS0108E:OE 引脚绝对最大额定值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262694/txs0108e-oe-pin-absolute-maximum-ratings

    器件型号:TXS0108E

    各位专家、您好!

    我的客户想知道 OE 引脚的绝对最大额定值。 我确认了数据表、但并未对该规格进行说明。

    此致、
    藤原市

  • TXS0108E: TXS0108的VCCA端口输出电压是否支持1.2V。

    Part Number: TXS0108E
    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TXB0304, TXB0302

    TXS0108在Datasheet中描述VCCA的Input Power最小为1.4V,在TXS0108的ibis模型中有VCCA为1.2V的模型,请问VCCA是否支持1.2V?

  • [参考译文] TXS0108E:灌电流能力

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259402/txs0108e-sink-current-capablity

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

    大家好、  

    下面是应用  

  • 电压转换芯片原理和TI双向电压转换解决方案介绍

    Other Parts Discussed in Post: TXS0104E, TXS0101, TXS0102, TXS0108E, TXB0104, TXB0108

    作者:Xiaoxiang Liu

    1. 电压转换芯片介绍

           如今整个电路系统,性能越来越强大,功耗要求越来越低,其设计也越来越复杂,更低的工作电压的元器件应运而生。但是这种复杂系统内各个元器件之间的工作电压并不相同。例如,当一个元器件的输出电压为1.8V,而另一个元器件的输入电压要求为3.3V时,这个时候就会出现电路系统内部元器件之间电压不匹配的情况…

  • [参考译文] TXS0108E:它将用作缓冲器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256469/txs0108e-it-will-act-as-a-buffer

    器件型号:TXS0108E

    您好!

       我们正在使用 TXS0108EPWR 双向电压电平转换器。

    如果电平转换器的两端都将连接3V3,则充当缓冲器不是?

    此致  

    潘迪亚

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251136/txs0108e-txs0108e

    器件型号:TXS0108E

    您好  

    我们将 在板上使用 TXS0108E 这种电平转换器用于频率为1MHz 的 TFT 显示屏并行总线接口…

  • [参考译文] TXS0108E:I2C 通信失败!!

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245942/txs0108e-i2c-communication-fail

    器件型号:TXS0108E

    大家好、

    客户 在其平台中拥有电平转换分配(TXS0108E)。 它们专为…

  • [参考译文] TXS0108E:驱动 OE 引脚

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245165/txs0108e-driving-oe-pin

    器件型号:TXS0108E

    是否可以使用以 VCCB 为基准的信号驱动 OE 引脚?  

    例如:  

    VCCA = 1.8V

    VCCB = 3.3V

    是否可以使用3.3V 信号驱动 OE?  

    提前感谢。…

  • [参考译文] TXB0304:用于伪漏极开路配置的电平转换器

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, PCA9306, TCA9800, LSF0102
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244704/txb0304-level-translator-for-pseudo-open-drain-configura…

  • [参考译文] TXB0108:不使用 LCD

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0104, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244061/txb0108-not-working-with-lcd

    器件型号:TXB0108
    主题中讨论的其他器件: TXU0104TX…
  • [参考译文] TXS0108E:在 I2C 下使用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244241/txs0108e-use-at-i2c

    器件型号:TXS0108E

    大家好、

    我们是否可以在 I2C 信号上使用该器件?

    Br、

    吉米

  • [参考译文] TXS0108E:电平转换

    Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242609/txs0108e-level-translation

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:TCA9800

    您好!

    在我们的设计中、我们使用 Arria 10…

  • TXS0108E: 电压电平转换器TXS0108E的VCCA与通道A之间的阻抗是46KΩ还是4.6kΩ?

    Part Number: TXS0108E

    三个一模一样的TXS0108E芯片,不上电时测试VCCA与A通道之间的阻抗(芯片1和2脚),有两只显示46KΩ,最后一只约4.6KΩ。 VCCA是1V8供电的,我们1V8的阻抗出现了异常(降低),是不是4.6KΩ这个芯片损坏了?

  • [参考译文] TXS0108E:使用 TXS0108E 实现 ESPI 与放大器之间兼容性的设计述评;LPC 接口

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240162/txs0108e-design-review-of-the-use-of-txs0108e-to-achieve-compatibility-between-espi…

  • [参考译文] TXS0108E:信号损坏,是否会损坏?

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0108E, ADS1298, TXB0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239627/txs0108e-corrupting-signals-could-it-be-broken

    器件型号:TXS0…
  • TXS0108E: TXS0108E转换速率计算

    Part Number: TXS0108E

    请问一下,TXS0108标注支持Push pull速率最高到110Mbps。但是根据手册实际描述,one shot模块的稳态时间为30ns,在30ns时间内,其控制的MOS管会保持打开,那么理论上来说如果速率超过33Mbps(数据脉宽小于30ns),不就会出现上下MOS管同时导通的情况吗?以及速率超过66Mbps时(数据脉宽小于15ns),上下管永久导通的情况出现。所以请问这个速率实际是怎么计算的,与这个30ns的one shot稳态时间存在矛盾吗?

  • [参考译文] TXS0108E:端口 B 输出电压下降

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237711/txs0108e-port-b-output-voltage-drops

    器件型号:TXS0108E

    您好、TI 团队、

    我们在新项目中使用 TXS0108E、但发现输出电压有一个问题…

  • TXS0108E: 技术咨询

    Part Number: TXS0108E

    你好,

         在使用TXS0108EPWR时,只用了其中5通道,其余的通道可不可以悬空呢?是否需要加下拉去确定状态吗,我看手册里没有提这个。

« 2 3 4 5 6 »