按标记浏览

  • TXS0108E: 内部结构Bias NMOS左右两边的电阻是做什么用?

    Part Number: TXS0108E

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E 相关问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325901/txs0108e-txs0108e-related-issues

    器件型号:TXS0108E

    您好,

    TXS0108E 用于 IIC 级转换、通信速率约为1MHz。…

  • [参考译文] TXS0108E:查询相同的输入电压(VCCA、VCCB)

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321521/txs0108e-inquiry-for-same-input-voltage-vcca-vccb

    器件型号:TXS0108E

    大家好、TI 支持团队

    VCCA 和 VCCB 的电平是否相同的问题?

    VCCA=3.0V

    VCCB = 3.0V…

  • [参考译文] TXS0108E:可以用作双向吗?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321280/txs0108e-can-it-be-used-as-bi-directional

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件: TXU030…
  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 未正常运行。

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, TXU0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319463/txs0108e-txs0108epwr-is-not-performing-properly

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXB0108:适用于 I2C 的 TXB

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319987/txb0108-txb-for-i2c

    器件型号:TXB0108
    主题中讨论的其他器件: LSF0108TXS0108E

    大家好…

  • [参考译文] TXS0108E:逻辑论坛

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1316533/txs0108e-logic-forum

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件: TXS0104E

    您好!

    我们发现对于偏置设计、TXS0108E…

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1312103/txs0108e-txs0108epwr

    器件型号:TXS0108E

    大家好、我们的一个设计使用 TXS0108EPWR 作为缓冲器/电源隔离器、以防止当 A 侧断电而…

  • TXS0108E: 工作速率配置的问题

    Part Number: TXS0108E

    TXS0108E规格书提到有两种工作速率110Mbps1.2Mbps,这两种工作速率是怎么配置的?

  • [参考译文] TXS0108E:我们是否有采用引脚对引脚 TXS0108E 的10kohm 上拉电阻器版本芯片

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308745/txs0108e-do-we-have-10kohm-pull-up-resistor-version-chip-which-pin2pin-tx…

  • [参考译文] TXS0108E:原理图检查

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306482/txs0108e-schematic-check

    器件型号:TXS0108E

    您好!

    您能否帮助检查以下原理图?

    放置22欧姆、信号迹线是否正常?

  • [参考译文] TXS0108E:负载电流能力

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1306863/txs0108e-load-current-capability

    器件型号:TXS0108E

    尊敬的团队:

    希望您做得好!

    最近、我们的客户正在使用 TXS0108E…

  • TXS0108E: 芯片的带宽问题

    Part Number: TXS0108E

    我现在不大确定这个电平转换的规格书中的带宽,是指所有通路加起来的带宽是60Mbps,还是单个通路的带宽是60Mbps,帮忙确认一下,谢谢!

  • TXS0108E: 输出波形失真

    Part Number: TXS0108E

    你好,在使用TXS0108E转换10Mhz方波时,发现输出波形严重失真,如下图:

    原理图部分如下:

    请问是什么原因引起的呢?

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TMUX1511
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299982/txs0108e-txs0108e

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件: TMUX1511

    您好、TI!

    我正在测试逻辑电路与 TXS0108E…

  • TXS0108E: OE控制电平问题

    Part Number: TXS0108E

    管脚描述中,OE参考VCCA电压,要求VCCA≤3.6V。从 “6.3 建议运行条件”中看,OE最大电压可以到5.5V。

    当前我的设计中,VCCA=1.8V,VCCB=3.3V,OE采用3.3V电平控制,不知道是否可以,是否会存在漏电问题?

  • TXS0108E: Open-drian测试时对MOS管的要求

    Part Number: TXS0108E

    在使用MOS管进行Open-drain测试时,如何挑选MOS来达到最大速率?

  • [参考译文] SN74AXC1T45:GPIO 电平转换器

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292238/sn74axc1t45-level-shifter-for-gpio

    器件型号:SN74AXC1T45
    主题中讨论的其他器件:TXS0108E

    您好

    您能帮助推荐 GPIO…

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291068/txs0108e-txs0108e

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件: TXU0304

    大家好、

    我的客户正在测试 I2C 中的 TXS0108E…

  • [参考译文] TXS0206:Vih 和 Vil 规格

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284016/txs0206-vih-and-vil-specs

    器件型号:TXS0206
    主题中讨论的其他器件: TXS0108E

    我正在考虑在应用中使用 TXS0206…

  • [参考译文] TXS0108E:是否适用于 SPI 应用。

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1283641/txs0108e-is-it-suitable-for-spi-application

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:TXU0304

    您好!

    对级别筛选器…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:使用 TXS0108E 进行设计

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279613/txs0108e-q1-designing-with-txs0108e

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件:TXS0108E

    团队、您好!
    我们计划…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:IO 状态

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279580/txs0108e-q1-io-state

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件: TXS0108E

    您好、专家:  

    客户在其项目中遇到了一些有关…

  • TXS0108E: 输出电平不正常,有一段上升过程

    Part Number: TXS0108E
    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

    TXS0108E

    VCCA=3.3V ; VCCB=5V

    使用信号发生器发送100kHz方波信号至VCCA端作为PWM输入信号,输出信号有明显的上升过程,但不是在整个上升阶段,具体波形如下图所示:

    红色为信号发生器波形,输出至VCCA侧,绿色为VCCB侧输出波形,输出侧无负载情况下测得(开路)

    原理图如下:

  • [参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214TWRGERQ1 &TXS0108EQPWRQ1的仿真输入。

    Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, TXS0108E, CDCE6214
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277539/cdce6214-q1-simulation-inputs-for-cdce6214twrgerq1…

1 2 3 4 5 »