按标记浏览

  • [参考译文] TXS0108E:器件裸片更改

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230847/txs0108e-die-change-of-device

    器件型号:TXS0108E

    大家好、我目前正在协助 Jesse 解决  SD 卡问题。  

    我们已经取得了一些进展…

  • [参考译文] WL1807MOD:如何使用 RTTT 连接到 WL1807?

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0108E, WL1807MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209468/wl1807mod-how-to-connect-to-wl1807-using-…

  • [参考译文] TXS0108E:VOH -最大值和最小值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229493/txs0108e-voh---maximum-and-minimum-values

    器件型号:TXS0108E

    您好!

    我们在设计中使用了 TXS0108EPWR、并注意到数据表中仅提到了 A 端口和 B 端口的 VOH 典型值。 您能否向我们提供这些…

  • [参考译文] TXS0108E:VOH 规格

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229175/txs0108e-voh-spec

    器件型号:TXS0108E

    大家好、

    对于 TXS0108E," 对于 VOHA、Vcca x…

  • [参考译文] TXS0108E:机械应力额定值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1204914/txs0108e-mechanical-stress-rating

    器件型号:TXS0108E

    大家好、

    你好。  我想确认 TXS0108EPWR 芯片可以承受的正机械应力。 客户应用需要在 PCB 上添加热二氧化硅凝胶以实现散热。 机械应力结构如下图所示…

  • [参考译文] TXS0108E:级联器件?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206058/txs0108e-cascading-devices

    器件型号:TXS0108E

    各位专家、您好!

    一些年来、我经常将 TXS0108E 用作 电平转换器/缓冲器 、用于处理…

  • [参考译文] TXS0108E:VCC = 0V 时 IO 钳位?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212461/txs0108e-io-clamping-when-vcc-0v

    器件型号:TXS0108E

    大家好!

    关于 TXS0108E 的一个快速问题。 当 VCC 上没有 

  • [参考译文] TXS0108E:数据速度限制

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208704/txs0108e-data-speed-restriction

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件: TXU0304

    大家好、

    我的客户正在使用…

  • [参考译文] TXS0108E:新电路板上的 SD 接口出现故障

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217517/txs0108e-sd-interface-failing-on-new-boards

    器件型号:TXS0108E

    我们制造了一批新的电路板、但第二批中的 SD 卡接口出现故障。
    它仍然可以在低频(400k)下运行、但在正常速度(50MHz)下会失败…

  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108ENMER 大小问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221053/txs0108e-txs0108enmer-size-problem

    器件型号:TXS0108E

    您好,  

    一位客户对 TXS0108E 厚度有疑问。 他从 TI 网站上购买了这些电子书…

  • [参考译文] TXS0108E:获得3.3V 作为输出、而不是5V

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1225400/txs0108e-getting-3-3v-as-output-instead-of-5v

    器件型号:TXS0108E

    我已将 Vcca 连接到3.3V、将 Vccb…

  • TXS0108E: 是否能够用于控制四路独立I2C信号

    Part Number: TXS0108E

    TXS0108E芯片是否可以同时来控制四路独立的I2C 信号进行通信呢,我现在同时接上四个设备后不能通信,直接一个就正常。类似这样的设计

  • [参考译文] TXS0108E:按向上顺序排列

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200261/txs0108e-powe-up-sequence

    器件型号:TXS0108E

    您好!

    问题1.
    数据表6.3 (3)指出“VCCA 必须小于或等于 VCCB”。
    但是、数据表6.1指出 VCCA 可以-0.5V 至4.6V、VCCB 可以-0.5V…

  • [参考译文] TXB0104:TXB0104 &放大器的吞吐量;TXB0106

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204, TXU0202, TXU0102, TXS0108E, TXS0104E, TXS0206, TXS0102, SN74AXC8T245, SN74AXC4T774, SN74AXC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group…

  • [参考译文] TXS0108E:VOHA/VOHB 规范

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1199641/txs0108e-voha-vohb-specification

    器件型号:TXS0108E

    您好!

    数据表指定了 IOH =-20uA 时的 VOHA 和 VOHB。
    TI 是否在 IOH 不等于-20uA 时具有 VOHA/VOHB 规格?

    此致…

  • [参考译文] TXS0108E:需要外部上拉电阻器来连接开漏输出器件?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195175/txs0108e-the-external-pull-up-resistor-is-required-to-connect-open-drain-output-de…

  • RE: [参考译文] WL1837MOD:枚举问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在上面所说的、原理图与 WL1837MODCOM8IWL18XXCOM82SDMMC 相同

    需要明确的是:我通过 TXS0108E 电平转换器将 WL1837MODCOM8I PCC-003版本连接到 MYD-Y6ULG2 EVM 的 sdhci1端口。

    上拉电阻器与 WL18XXCOM82SDMMC 上的电阻器相同。

    TXS0108E 原理图与 WL18XXCOM82SDMMC…

  • [参考译文] WL1837MOD:枚举问题

    Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/924427/wl1837mod-enumeration…

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    事实上、我没有阅读第8.3.2节、似乎我不符合要求。

    TXS0108E 对我的应用似乎更有希望。

    我需要详细阅读数据表、但如果还有其他问题、我会告诉您。

    谢谢!

  • RE: [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您满足第8.3.2节中的电流要求、并且不违反第6.3节中的转换率要求、则应该可以。 否则、最好使用开漏配置并切换到 TXS0108E。

  • [参考译文] TXB0108:推挽结构中的11k 至16k Ω 电阻器是否与双向通信兼容?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928873/txb0108-is-11k-to-16kohm-resistor-in-push-pull-structure-compatible-with-bidirectional…

  • RE: [参考译文] TXS0108E:LM3S818和 TXS0108EPWR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    此常见问题解答可在以下位置为您提供帮助: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/740319

    它将根据您使用的接口提供解决方案。 然后、无论您决定哪一项最佳、数据表中都将提供应用信息、这些信息也将有所帮助。

  • [参考译文] TXS0108E:LM3S818和 TXS0108EPWR

    Other Parts Discussed in Thread: LM3S818
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929446/txs0108e-lm3s818-and-txs0108epwr

    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:LM3S818

    你好。 我的任务是匹配信号电平 LM3S818…

  • RE: [参考译文] TXS0108E:TXS0108E 能否支持10MHz MDIO 信号电压电平位移?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Seasat Liu "]

    我的理解是、如果外部输入是 OD 门、则上升沿由 TXS0108ERGYR 的内部上拉电阻器上拉。 此速率受此限制、只能保证2M 速率。

    如果外部输入是正常的方波、无论该方波的驱动源是推挽还是 OD、在20MHz 的理论范围值内、芯片都可以正常传输。

    [/报价]

    这不完全正确。 我们只能保证20MHz 的推挽输入。 开漏输出没有正驱动器这一事实将始终产生问题…

  • RE: [参考译文] TXS0108E:TXS0108E 能否支持10MHz MDIO 信号电压电平位移?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的理解是、如果外部输入是 OD 门、则上升沿由 TXS0108ERGYR 的内部上拉电阻器上拉。 此速率受此限制、只能保证2M 速率。 如果外部输入是正常的方波、则  无论该方波的驱动源是推挽还是 OD、在20MHz 的理论范围值内、芯片都可以正常传输。

    我的理解是否正确?

« 3 4 5 6 7 »