按标记浏览

  • [参考译文] IWR6443:澄清了 ADC 缓冲器大小

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6443, IWR6843, IWR1443
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1299732/iwr6443-adc-buffer-size-clarification

    器件型号:IWR6443
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] IWR6443:无帧线性调频脉冲配置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1299745/iwr6443-frameless-chirping-configuration

    器件型号:IWR6443

    您好!

    我们需要在时间上保留一个等间隔线性调频脉冲的恒定流、当前的最小帧间时间限制将导致此中断。 有什么方法可以配置无限帧吗?…

  • [参考译文] AWR1642BOOST:我可以从用于"people counting"task 的毫米波演示可视化工具获得 profile.cfg 吗?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302921/awr1642boost-can-i-get-the-profile-cfg-from-mmwave-demo-visualizer-for-people-counting-task

    器件型号:AWR1642BOOST

    对于人员检测场景…

  • [参考译文] AWR6843AOPEVM:金属箱中毫米波传感器的行为

    Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1305326/awr6843aopevm-behavior-of-mmwave-sensor-in-metal-chamber

    器件型号:AWR6843AOP…
  • [参考译文] AWR1642BOOST:串行打印

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1311222/awr1642boost-serial-print

    器件型号:AWR1642BOOST

    您好!

    我想在毫米波雷达电路板上使用串行打印功能、但我不确定它是否支持该功能。 您能否确认此功能是否适用于这些类型的电路板? 如果是、我希望获得有关如何启用和使用它的说明…

  • [参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM |远距离人员检测

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315984/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-long-range-people-detection

    器件型号:IWR6843AOPE…
  • [参考译文] AWR1843AOP:雷达天线罩设计-圆顶半径计算存在差异

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1320037/awr1843aop-radome-design---discrepancy-in-dome-radius-calculation

    器件型号:AWR1843…
  • [参考译文] AWR1843:了解如何配置 AWR1843雷达芯片、以便生成 TX 波束和接收反射射频信号、并计算物体与反射表面的到达角和距离

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1320066/awr1843-know-how-to-configure-awr1843-radar-chip-in-order-to-generate-tx-beam…

  • [参考译文] AWR6843AOP:在 CPD 应用场景中使用 AWR6843AOP 并设置 FCC 限制功耗

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1321482/awr6843aop-using-awr6843aop-in-cpd-application-scenario-and-setting-fcc-restrictions-power

    器件型号:AWR6843AOP

    您好、TI!

    因为 FCC…

  • [参考译文] AWR1642BOOST:要包含的文件

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315354/awr1642boost-files-to-include

    器件型号:AWR1642BOOST
    主题中讨论的其他器件:AWR1642
  • [参考译文] IWR6843:关于6843人数统计测试精度的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1323357/iwr6843-question-on-6843-people-counting-test-accuracy

    器件型号:IWR6843

    问题与文档 ID TIDUE71D、表10和表11有关。  www.ti.com/.../tidue71d…

  • [参考译文] AWR2243:最小频率斜率

    Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1326829/awr2243-minimum-frequency-slope

    器件型号:AWR2243

    您好!

    我尝试找出 AWR2243可支持线性调频脉冲的最小频率斜率…

  • [参考译文] AWR6843AOP:如果要检查 AWR6843AOP's Performance。 我该怎么做?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1325367/awr6843aop-if-i-want-to-check-awr6843aop-s-performance-how-can-i-do

    器件型号:AW…
  • [参考译文] AWR1843AOPEVM:将代码从 AWR1843Boost 移植到 AWR1843AoP

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843BOOST
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1331135/awr1843aopevm-porting-the-code-from-awr1843boost-to-awr1843a…

  • [参考译文] AWR6843AOP:是否可以将 AWR6843AOP 或 AWRL6432用于波束形成?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWRL6432, AWR6843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315262/awr6843aop-can-i-use-awr6843aop-or-awrl6432-for-beamfor…

  • [参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP 天线图形测量

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1336869/awr6843aop-awr6843aop-antenna-pattern-measurement

    器件型号:AWR6843AOP

    您好、TI!

    我想测量我公司中 AOP 的天线方向图。
    根据数据表、通过角反射器测量天线方向图。
    我也看到有人在…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1337206/awr1843boost-awr1843boost

    器件型号:AWR1843BOOST
    主题中讨论的其他器件:AWR1843

    我在过去两周一直使用 AWR1843…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:不确定任务是如何在 MRR_Lab07中调度的

    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1342338/awr1843boost-doubt-with-how-the-task-are-getting-scheduled-in-the-mrr_lab07

    器件型号…
  • [参考译文] 毫米波 Gester 识别可行距离

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1343837/mmwave-gester-recognition-viable-distance

    器件型号:mmWave

    您好!

    我有一个应用需要检测从20cm 到0cm…

  • [参考译文] IWR1843BOOST:在 DSS 中使用多个对象时雷达软件崩溃(MRR 实验室)

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1345611/iwr1843boost-radar-software-crash-in-dss-with-multiple-objects-mrr-lab

    器件型号:IWR1843BOOST

    我在 MRR 实验中遇到了我们的雷达系统的软件崩溃问题。 下面是详细介绍…

  • [参考译文] AWR1843AOP:将 MRR 实验室的处理链从1个 MRR 线性调频脉冲(波束形成)和1个 USRR 线性调频脉冲(MIMO)更改为1个 MRR 线性调频脉冲(波束形成)和1个 SRR 线性调频脉冲(无 MIMO)

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1350715/awr1843aop-changing-the-processing-chain-of-mrr-lab-from-1-mrr-chirp-beamforming-and-1-usrr-chirp-mimo-to-1-mrr-chirp…

  • [参考译文] IWRL6432BOOST:毫米波-帮助:基本设置、调优和使用 Raspberry Pi?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1360536/iwrl6432boost-mmwave---help-basic-setup-tuning-and-using-with-raspberry-pi

    器件型号:IWRL6432BOOST

    大家好!

    Im 使用 SDK 中的可视化工具成功地在升压模式下进行演示…

  • [参考译文] IWR6843ISK:车辆高度剖析的评估板适用性

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1352041/iwr6843isk-evaluation-board-suitability-for-vehicle-height-profiling

    器件型号:I…
  • MMWAVE-SDK: 在使用Hard_Coded_Config中的方法跳过68xx_vital_signs工程中的CLI以后 使用串口发送数据时 会出现数据出错

    Part Number: MMWAVE-SDK

    在通过CLI自动配置 并开启雷达后

    调用了以下函数:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    CLI_close();
    Task_Params taskParams;
    Task_Params_init(&taskParams);
    taskParams.priority = 3;
    taskParams.stackSize = 1024;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • [参考译文] IWR6843AOP:液位感应实验室单次测量

    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254902/iwr6843aop-single-measurement-on-level-sensing-lab

    器件型号:IWR6843AOP

    您好!

    我正在使用…

1 2 3 4 5 »