按标记浏览

  • [参考译文] TXS0104E:最大负载电容

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933377/txs0104e-maximum-load-capacitance

    器件型号:TXS0104E
    Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

    大家好、

    我的客户使用 TXB0104作为…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/TXS0104E:信号完整性

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriya、

    我们的其中一位通过 E2E 消息向您发送了连接请求和/或直接消息。 请回复该消息。

    我现在将关闭此帖子、如果您有其他问题、请通过该直接消息跟进。

    Herman
  • [参考译文] TINA/Spice/TXS0104E:信号完整性

    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718712…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:输入低电压问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian、

    我对原理图本身有一些意见。
    我建议移除 A3 A4、B3、B4端口上的外部上拉电阻器。 请参阅上拉电阻器对 TXS 的影响。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf
    OE 是否具有100nF 电容? 我强烈建议将其移除、以避免在 CMOS 输入上产生缓慢的上升沿信号。
    信号是漏极开路吗?
    由于2个 IO 端口未使用、我建议考虑 TXS0102器件…
  • RE: [参考译文] TXS0104E:输入低电压问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lilian、
    今天是美国假日。 我已要求我们的翻译专家来看看、但他直到明天才会回来。
  • [参考译文] TXS0104E:输入低电压问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724740/txs0104e-input-low-voltage-issue

    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件:TXS0102

    大家好、

    我的客户正在使用我们的板载 TXS0104…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:TXS0104E 问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    原理图上的几个点。

    1) 1)我在电源端口上看不到旁路电容器。 建议将旁路电容器靠近电源引脚放置、以消除噪声并有助于提供瞬时电流(防止电压下降)。
    2) 2)请注意、2个端口未使用。 请考虑切换到 TXS0102器件
    3) 3)我建议移除端口上的外部上拉电阻器。 请在此处阅读有关外部上拉电阻器影响的应用手册。
    www.ti.com/.../scea054a…
  • RE: [参考译文] TXS0104E:TXS0104E 问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的支持! 因为我会向客户端寻求支持、所以我们最好能有一些解决方案或根本原因分析、这将大有帮助。

    此致、

    Sulyn

  • RE: [参考译文] TXS0104E:TXS0104E 问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    我已要求我们的翻译专家来了解这一点。 他应该在早上与你回来。
  • [参考译文] TXS0104E:TXS0104E 问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0102
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726008/txs0104e-txs0104e-issue

    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件: TXS0102

    大家好、

    我们深入了解了 TXS0104E…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:TXS0104ERGYR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、降压、

    由于您要将我们的器件连接到推挽驱动器、因此您可以在此应用中使用 TXB0104。 TXS0104更适合开漏驱动器、就像您在 I2C 接口中看到的那样。 TXB0104无需使用外部上拉/下拉。

    请注意、VOH (最小值)值可能具有某些输出电流条件、我相信如果您驱动其他 CMOS 输入、则不会满足该条件。 因此、我不希望它从1.8V 下降太多
  • [参考译文] TXS0104E:TXS0104ERGYR

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743020/txs0104e-txs0104ergyr

    器件型号:TXS0104E
    Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

    我正在使用 TXS0104ERGYR 双向转换器。 一侧…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:需要询问的电压电平转换器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的图片都没有出现、因此我不知道您遇到了什么问题。

    我确实注意到、您说过您使用74HC244来缓冲微控制器的5V 输出。 如果您只需要将3.3V 至5V 的信号转换、则可以将74HC244换用为 SN74HCT244、这样就可以完成此工作(T 表示"TTL 兼容"、表示2V 输入阈值)。
  • [参考译文] TXS0104E:需要询问的电压电平转换器

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74HCT244
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748179/txs0104e-voltage-level-translator-to-ask

    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件: SN74H…
  • RE: [参考译文] TS3A44159:用于双路仿真电压转换器的 TS3A44159

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    我想确认翻译的数据速率?
    我建议使用 TXS0104e 器件进行1.8V 至3.3V 的转换作为起点。 如果可以考虑这一点、请告知我们。
  • [参考译文] TS3A44159:用于双路仿真电压转换器的 TS3A44159

    Other Parts Discussed in Thread: TXS4555, TS3A44159, TXS0104E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710810/ts3a44159-ts3a44159…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:低温下的输出毛刺

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    该器件已经过测试、可确保在数据表中提到的所有温度范围内正常工作。
    因此、不在低温下工作(应在数据表的 Ta 范围内)会引起对可靠性的关注、并且不应按预期工作。
    关于旁路电容器和上拉电阻器的其他建议是 TXB 器件的指南。 这可能是也可能不是导致客户面临问题的根本原因。
  • RE: [参考译文] TXS0104E:低温下的输出毛刺

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!
    非常感谢您的回复!
    建议移除输出中的4.7K 上拉电阻器和100pF 电容器、以及输入中的电阻器和电容器。 是否正确?
    我还将与客户再次检查供应振动和供应盖的情况。 并将更新信息。

    根据客户之前提供的信息、 此问题仅在低温条件下存在。

       您是否认为? 电源或 上拉电阻器的根本原因是什么?
     
    Lacey
    非常感谢!

  • RE: [参考译文] TXS0104E:低温下的输出毛刺

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    当您提到问题出现在-40c 时、这是否意味着其他温度操作不存在此问题、或者应用程序仅在-40C 下运行?

    Vcc 振铃是否在其他温度下也可见或仅在-40C 时明显? 我从原理图中注意到 Vcc 电源上没有旁路电容器、如果有的话、请纠正我的问题。

    此外、IO 端口上有强上拉电阻器、不建议这样做、请阅读有关 TXS 器件上外部上拉的应用手册。

    TXS 器件中有内部上拉电阻器…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:低温下的输出毛刺

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    感谢您的详细博文。 我将在星期一邀请我们的翻译专家来看看。
  • [参考译文] TXS0104E:低温下的输出毛刺

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695570/txs0104e-output-spur-in-low-temperature

    器件型号:TXS0104E

    大家好、

    我的客户使用 TXS0104转换 SMBus 的电压。 下面是原理图:

    它们在-40°C 下会发现 、有时会在 CLK 中显示杂散…

  • RE: [参考译文] TXS0104E:输入上升/下降时间

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是的、它也适用于 OD。
    2) 2)如果输入上升/下降速率相似、我希望两者都相似。
  • RE: [参考译文] TXS0104E:输入上升/下降时间

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    对于1)、也就是说、OD 驱动也需要满足最大10ns/V 速率、对吧?
    2),如何定义*输入信号缓慢上升*? 如果 OD 驱动转换速率的输入信号小于10ns/V,则输出上升/下降时间仍将*与*推挽驱动相同? 比如5~6 ns?
  • RE: [参考译文] TXS0104E:输入上升/下降时间

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2)查看数据表中的参数测量页面、漏极开路驱动器案例没有外部上拉电阻器、将取决于内部10k 上拉电阻器。 由于上拉电阻不够强、上升时间会更慢、这也会影响输出上升时间。
  • RE: [参考译文] TXS0104E:输入上升/下降时间

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)转换率应在器件输入端满足10ns/V 最大值。 对于开漏器件、实现该转换速率取决于外部上拉电阻器(如果存在)的强度。
    2)一次性电流将使初始电平上升到 Vccx 电源、然后10k 将接管。
    除非开漏的输入信号缓慢上升(在此期间、输出跟随输入、这将影响输出的上升时间)、否则输出不应是一个数量级的间隔。

« 2 3 4 5 6 »